This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7200:TDC7200

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/786390/tdc7200-tdc7200

器件型号:TDC7200

在 TDC7200的数据表中、我不知道这两个参数。这是否意味着我必须使用一个振荡器、其 Trxclk 和 Tfxclk 必须小于1ns(例如:500ps)? 或者、如果我使用其他器件生成 START 和 STOP 信号,我必须确保 START 和 STOP 的 Trst 和 Tfst 小于1ns,否则 TDC7200的分辨率将变得更差?正确?感谢您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    根据数据表、上升和下降时间仅为典型值、我们建议使用该值以实现最佳运行。 您应该也能够使用接近500ps 或1.5ns 的值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你太好了、非常感谢