请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1642BOOST 我 已安装 CCS7.4.0.00015 和 MMWAVE-SDK 2.01.00.04 。 我将 IWR1642BOOST 板连接到5V 电源、将 USB 连接到 Windows7 PC。但仍然 有两个端口 无法识别。
请给我一些建议。非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我 已安装 CCS7.4.0.00015 和 MMWAVE-SDK 2.01.00.04 。 我将 IWR1642BOOST 板连接到5V 电源、将 USB 连接到 Windows7 PC。但仍然 有两个端口 无法识别。
请给我一些建议。非常感谢。