This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:MMWAVE_Demo_Visualizer cann#39;t connect。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/779249/iwr1642boost-mmwave_demo_visualizer-cann-t-connect

器件型号:IWR1642BOOST

我 已安装 CCS7.4.0.00015 和 MMWAVE-SDK 2.01.00.04 。   我将 IWR1642BOOST 板连接到5V 电源、将 USB 连接到 Windows7 PC。但仍然 有两个端口 无法识别。

请给我一些建议。非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请从此链接安装 XDS110 USB 驱动程序、以便它可以仿真为 XDS110应用和辅助 COM 端口。
    processors.wiki.ti.com/.../XDS_Emulation_Software_Package

    此致、
    Jitendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您,我下载 ti_emupack_setup_8.0.903.4_win_32.exe 并设置它,我设置驱动程序,但 它仍然无法使用 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何解决方案?非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否尝试:

    • 重新安装 XDS110驱动程序并确保您使用的是最新版本:  
    • 您是否有 Windows 10 PC 可以尝试替代?

    Amanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已重新安装 Win7,驱动程序已正确运行。谢谢