请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642BOOST 主题中讨论的其他器件: IWR1642
在我的学士学位的最后一个项目中、我们的任务是创建一个系统来计算进出建筑物的人数、以跟踪里面有多少人。
经过大量研究、我们决定使用毫米波传感器、因此我们购买了 AWR1642BOOST、经过一些工作后、我决定尝试修改人员计数演示、而不是使用 MATLAB 程序来可视化数据、我的计划是使用节点或 c++。
有没有关于如何与人数统计演示软件进行通信的资源、我一直在读取 MATLAB 程序的源代码、但这并没有给我带来太大的影响。
我尝试过通过控制端口发送设置文件、但数据端口上没有任何内容、这是在 Windows 计算机的节点中完成的。
DfeDataOutputMode 1
通道配置15 3 0
ADCfg 2 1.
AdcbufCfg 0 1 1
ProfileCfg 0 77 30 7 62 0 60 1 128 2500 0 30
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
线性调频脉冲配置1 1 0 0 0 0 2
帧配置0 1 128 0 50 1 0
低功耗0 1
guiMonitor 1 0 0
CFARCfg 6 4 4 4 4 16 4 50 62 0
DoaCfg 600 1875 30 1.
生成参数-6 0.05 6.
GatingParam 4 3 2 0
param State10 5 10 100 5
AllocationParam 450 0.01 25 1 2.
VariationParam 0.289 0.289 1.0
CloudPointEn 1.
跟踪配置1 2 250 20 200 50 90
sensorStart
此时、我只想从数据端口读取数据、以便我可以使用一些东西。
是否有人为一名学生提供任何提示或信息?