This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:为 Raspberry PI Zero 修改人数统计演示

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/785699/awr1642boost-modifying-people-counting-demo-for-raspberry-pi-zero

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件: IWR1642

在我的学士学位的最后一个项目中、我们的任务是创建一个系统来计算进出建筑物的人数、以跟踪里面有多少人。

经过大量研究、我们决定使用毫米波传感器、因此我们购买了 AWR1642BOOST、经过一些工作后、我决定尝试修改人员计数演示、而不是使用 MATLAB 程序来可视化数据、我的计划是使用节点或 c++。

有没有关于如何与人数统计演示软件进行通信的资源、我一直在读取 MATLAB 程序的源代码、但这并没有给我带来太大的影响。

我尝试过通过控制端口发送设置文件、但数据端口上没有任何内容、这是在 Windows 计算机的节点中完成的。

DfeDataOutputMode 1
通道配置15 3 0
ADCfg 2 1.
AdcbufCfg 0 1 1
ProfileCfg 0 77 30 7 62 0 60 1 128 2500 0 30
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
线性调频脉冲配置1 1 0 0 0 0 2
帧配置0 1 128 0 50 1 0
低功耗0 1
guiMonitor 1 0 0
CFARCfg 6 4 4 4 4 16 4 50 62 0
DoaCfg 600 1875 30 1.
生成参数-6 0.05 6.
GatingParam 4 3 2 0
param State10 5 10 100 5
AllocationParam 450 0.01 25 1 2.
VariationParam 0.289 0.289 1.0
CloudPointEn 1.
跟踪配置1 2 250 20 200 50 90
sensorStart
此时、我只想从数据端口读取数据、以便我可以使用一些东西。
是否有人为一名学生提供任何提示或信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请查看 TI 设计中的人员计数代码以及 Tirex 实验室中的 COM 端口数据协议。 这将使您能够了解如何与演示进行交互并了解器件中的数据。

    在尝试使用 PI 之前、您是否尝试过通过 PC 与器件通信并使用 COM 端口控制台与器件进行交互?

    Iwr1642具有可编程的 ARM 内核、可用于根据需要保持运行计数。 这需要修改器件上运行的现有代码。

    请查看 TI Rex 下提供的自动开门器演示、该演示使用来自器件的数据来确定人员的方向、以确定是否应打开门。 您可以使用相同的信息来保留您的计数。

    谢谢你
    Vaibhav