This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:TIDA-020011参考设计中缺少 PCB 层

Guru**** 1187860 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST-ODS, TIDA-020011
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/779772/awr1642-missing-pcb-layers-in-tida-020011-reference-design

器件型号:AWR1642
主题中讨论的其他器件:TIDA-020011

www.ti.com/.../TIDA-020011

我尝试将此电路板设计用于定制 PCB。 光绘和层图 PDF 仅显示层1和层6、图层之间的输入不显示。 它应该是这样吗?

我查看 了 SRR 参考设计。 这显示了所有6层、并通过它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Krishna、
    让我们检查一下并返回给您。

    此致、
    Jitendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Krishna、

    感谢您的观看。 我不确定这是如何发生的、但我将进行调整以正确生成 PDF 文件并重新上传。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    非常感谢您查看此内容、很抱歉、您的阻抗很抱歉、但也请重新上传 Gerber zip 文件-它也缺少内层。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt

    我对此有两个相关的问题、

    我参考文档 tidueh0.pdf、它是随此设计提供的文档。

    问题1. 在第13页中,您已经介绍了生成4x3阵列的 Nura 天线设计。 在图中、建议2个 Rx 天线位于同一水平平面中、观察 PCB 光绘、这看起来是正确的。 但是、与2个 Rx 天线相比、2个 Tx 天线在水平平面上的视觉效果不是很好。 您能否解释一下附加的 Tx 天线和 Rx 天线是否 必须位于同一水平平面中才能将方位角估算能力提高2倍? (swra554a.pdf MIMO 雷达 文档在第5页中建议如此)

     

    Q2:关于此板的编程和调试

    我想比较使用 TIDA-020011和 AWR1642BOOST-ODS 创建的定制板的性能、即使用点云可视化工具

    为了将此数据从该板传输到计算机、我有一个单独的 USB 转 UART 板(非 XDS110)。

    我不需要 CAN 功能,这些端口是否可以转换为 UART? 或

     或标头 J2中

    P10、N10、R11、N13可以用于闪存程序、然后用作 UART。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还有一个关于 Gerber 上提供的设计信息的问题。 它说电路板表面粗糙度为 ENIG (Immersion 金)、您能否再次确认它确实是 ENIG? 因为所有其他毫米波 EVM 都使用 Immersion 银色、因为它的损耗更小。 TI PCB 验证指南 spracg5.pdf 还指出、ENIG 由于其高损耗而不适合用于毫米波。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、

    要保持论坛的组织和可搜索性、您能否使用上述三个附加问题集打开三个新主题?  

    - ENIG 与浸银涂层
    -天线放置
    -调试选项和演示兼容性

    谢谢、
    -Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会不会,但在网站上没有更新 Gerbers,是否有时间尺度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Krishna、

    我将在本周结束时尝试更新此内容。 重新发布文档可能需要一些时间(几天)才能通过我们的审批流程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SOP 1和 SOP 0的电阻器 R43和 R46在 PDF 原理图中为 DNP。 但是、在可供下载的 Altium 原理图中、它们标记为标准组件、因此它们呈现为填充在最终 PCB 中。 只是一个小的变化、以防它尚未完成。