主题中讨论的其他器件:TIDA-020011、
我尝试将此电路板设计用于定制 PCB。 光绘和层图 PDF 仅显示层1和层6、图层之间的输入不显示。 它应该是这样吗?
我查看 了 SRR 参考设计。 这显示了所有6层、并通过它们。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我尝试将此电路板设计用于定制 PCB。 光绘和层图 PDF 仅显示层1和层6、图层之间的输入不显示。 它应该是这样吗?
我查看 了 SRR 参考设计。 这显示了所有6层、并通过它们。
Matt
我对此有两个相关的问题、
我参考文档 tidueh0.pdf、它是随此设计提供的文档。
问题1. 在第13页中,您已经介绍了生成4x3阵列的 Nura 天线设计。 在图中、建议2个 Rx 天线位于同一水平平面中、观察 PCB 光绘、这看起来是正确的。 但是、与2个 Rx 天线相比、2个 Tx 天线在水平平面上的视觉效果不是很好。 您能否解释一下附加的 Tx 天线和 Rx 天线是否 必须位于同一水平平面中才能将方位角估算能力提高2倍? (swra554a.pdf MIMO 雷达 文档在第5页中建议如此)
Q2:关于此板的编程和调试
我想比较使用 TIDA-020011和 AWR1642BOOST-ODS 创建的定制板的性能、即使用点云可视化工具
为了将此数据从该板传输到计算机、我有一个单独的 USB 转 UART 板(非 XDS110)。
我不需要 CAN 功能,这些端口是否可以转换为 UART? 或
或标头 J2中
P10、N10、R11、N13可以用于闪存程序、然后用作 UART。