https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/779620/mmwave-target-observation
主题中讨论的其他器件:AWR1642BOOST、 AWR1843、 AWR1642您好!
TI 毫米波评估套件将展示我们独特的要求。
需要设置毫米波雷达、以15m 距离和90度角度(90度)准确地直向/垂直查找目标(角反射器)。
我们需要在未能看到该目标时发出警报。 我们实际上不需要解读雷达视图中的任何其他内容、希望降低所需的处理能力。
(除了使用毫米波外、我们正在实施类似于红外激光光束中断的方案)
哪种开发套件可用于此目的、以及有关如何实现此目的的任何指导?
此致
Shankar