This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 毫米波目标观测

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST, AWR1843, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/779620/mmwave-target-observation

主题中讨论的其他器件:AWR1642BOOSTAWR1843AWR1642

您好!  

TI 毫米波评估套件将展示我们独特的要求。  

需要设置毫米波雷达、以15m 距离和90度角度(90度)准确地直向/垂直查找目标(角反射器)。  

我们需要在未能看到该目标时发出警报。 我们实际上不需要解读雷达视图中的任何其他内容、希望降低所需的处理能力。  

(除了使用毫米波外、我们正在实施类似于红外激光光束中断的方案)

哪种开发套件可用于此目的、以及有关如何实现此目的的任何指导?  

此致

Shankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Shankar、
    每个毫米波传感器都能够查看该范围(15m)和前角。
    毫米波器件的选择取决于不同方面
    该地区/国家/地区的此用例允许的频带是多少? 根据此答案、您可以选择77Ghz 或60GHz 毫米波传感器。
    2.这种用例是否需要汽车安全保障? 如果是、则选择 AWR1xxx 否则选择 IWR1xxx 器件。
    3.您是否需要片上 DSP,因为它提供了更多的灵活性和功能? 然后使用 xWR1642器件。

    此致、
    Jitendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jitendra、您好!

    我们的总部设在爱尔兰。 我们希望使用77GHz。
    2.是的、它需要、可能是 AWR 系列。
    3.这是我想问的反馈。 对于此特定用例、我不确定我们的开发是否易于使用 DSP、 并研究对象列表以筛选该感兴趣的目标、或者我们是否应该将某种模拟 BP 滤波器电路连接到雷达前端、以查找具有特定振幅的特定频率?

    此致
    Shankar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们在 EVM 上提供的天线的视场不够大、无法覆盖+90deg。

    您需要一个具有定制天线的客户电路板来满足此应用需求

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、  

    抱歉、不是90度。 它的0度  
    目标与雷达的正前方。  

    此致

    Shankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在0deg 时、您将能够检测角反射器。

    您还必须考虑雷达和角反射器之间将放置的物体类型。 由于毫米波传感器也会检测到该物体(在不同的距离)

    为了进行实验、您应该使用 AWR1642BOOST EVM。 这将为您提供该项目所需的灵活性

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们期望将雷达放置在道路的一侧、而反射器放置在另一侧。
    因此、我们可以预期在这两者之间行驶的车速达到120公里/小时。 我们需要识别高于/高于特定高度间隙的车辆、这会导致目标角反射器偏离雷达视图或至少减少反射能量。

    此致
    Shankar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shankar、
    如果您的用例需要仰角和更大的功率、则可以使用具有3个 Tx 天线的 AWR1843、并且您可以设计天线以覆盖用例的仰角部分。
    如果 AWR1642功率足够、则 AWR1642ODS 可提供仰角天线、您可以在方案下尝试使用该天线。

    在上述情况下、该器件可以查找除反射器之外的其他物体、反射器将提供有关包含移动车辆的整个环境的信息(高速时:该器件可以查看运行速度高达120kmph 的车辆)。

    最后、我建议查看 TI-Rex 提供的多个应用、这些应用将为您提供涵盖您的用例的器件功能。
    dev.ti.com/.../ (人数统计、交通监控等)
    dev.ti.com/.../ (SRR、MSS 等)


    此致、
    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!  


    感谢您的回答。  

    是的、借助 MIMO 支持、AWR1843应增加角度估算和分辨率。

    如果我们的方位角分辨率比仰角更好、我们可能会一直到雷达计划90度、才会将方位角用作仰角。  

    我们将尝试为相同的开发套件采购开发套件、以对其进行测试。  

    此致

    Shankar