This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:Exn可爱"VitalSignsRadar_demo.exe"CAN#39;t auto detect com 端口。

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/781507/iwr1642-excute-vitalsignsradar_demo-exe-can-t-auto-detect-com-port

器件型号:IWR1642

您好!

     我正在尝试运行 lab0001-driver-vital-Signs 并成功加载原始预编译 bin 文件。

但当我打开 GUI VitalSignsRadar_Demo.exe 时,它显示 错误,如下图所示。

晶圆版本是 IWR1642 ES1.0,我曾尝试过两种不同的工具箱版本 “mmwave_automotive_toolbox_1_2_0”和“mmwave_automotive_toolbox_2_0”

这两个都有相同的 isssue。我认为硬件很好,因为我可以运行人员计数实验。 能不能帮我找出问题所在

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    正如您提到的、GUI 应用程序无法自动检测 COM 端口、因为我认为它需要 XDS110 USB COM 端口。
    能否检查是否已安装 XDS110 USB 驱动程序?
    请按照毫米波 SDK 用户指南(部分:如何识别 xWR14xx/xWR16xx EVM 的 COM 端口)说明正确安装 USB 驱动程序。

    此致、
    Jitendra