请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1642 您好!
我正在尝试运行 lab0001-driver-vital-Signs 并成功加载原始预编译 bin 文件。
但当我打开 GUI VitalSignsRadar_Demo.exe 时,它显示 错误,如下图所示。
晶圆版本是 IWR1642 ES1.0,我曾尝试过两种不同的工具箱版本 “mmwave_automotive_toolbox_1_2_0”和“mmwave_automotive_toolbox_2_0”
这两个都有相同的 isssue。我认为硬件很好,因为我可以运行人员计数实验。 能不能帮我找出问题所在
谢谢