This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA302:复位 PGA302错误

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA302, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/922417/pga302-resetting-pga302-error

器件型号:PGA302
主题中讨论的其他器件: TXS0102

大家好、社区

这是 https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/p/889658/3297989#3297989的延续

我正在尝试通过在 micro_IFSEL 位中写入0x03来重置 PGA302 IC。我能够通过确认写入0x03。

但是、当使用同一个寄存器时、我得到的值为0x03、但没有了解、并且我的 PGA302 IC 仍输出4.6V 电压。

下面我附加示波器的写入和读取周期。

将0x03写入 micro_IFSEL 位时,.....

在回读时、

可以看到数据0x03是通过 NACK 获得的、而且 IC 仍在输出。

注意:我在 SDA 和 SCL 线路中使用 TXS0102来实现1.8V 逻辑。

我缺少什么吗?

提前感谢您的参与和支持

此致、

Nishanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishanth、您好!

    您发送的命令看起来正确。 完成此过程后、您是否能够读取和写入任何其他寄存器? 此外、您是否已经调整了时钟速度? 这看起来应该很好地处于限制范围内、但您可以尝试降低 I2C 速度以查看这是否会影响 PGA302的响应。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scott、

    我使用的 I2C 通信频率为100kHz。现在我甚至尝试使用10kHz、但 IC 未复位。

    我能够读取和写入所有其他寄存器。 需要注意的是、我的 PSMON1寄存器为0x00、AFEDIAG 寄存器为0xC4。

    我将在下面附上原理图

    我们即将完成产品的生产日期、但现在我们一直处于这种状态、不知道该 IC 为何不响应 RESET 命令。

    硬件部件中是否有任何问题? 如果是、可以采取什么措施使 IC 响应我们的命令?

    感谢你能抽出时间

    此致、

    Nishanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scott、

    是否有关于此问题的任何更新?

    此外、您能否共享任何可用的示例代码以便我可以检查程序序列?

    我们已过时、因此我们非常感谢您的任何支持或建议。

    此致、

    Nishanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishanth、

    当您命令部件复位时、您说过您能够读取和写入其他寄存器。 您能否通过命令 DAC 输出为0 (将所有0写入 DAC 寄存器)来进一步确认这一点? 如果您这么做、DAC 输出会下降吗?

    目前、我们没有任何用于 I2C 事务的示例代码。 I2C 接口基于典型的 I2C 标准、但我正在研究复位写入的 NACK。

    此致、