主题中讨论的其他器件: TXS0102
大家好、社区
这是 https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/p/889658/3297989#3297989的延续。
我正在尝试通过在 micro_IFSEL 位中写入0x03来重置 PGA302 IC。我能够通过确认写入0x03。
但是、当使用同一个寄存器时、我得到的值为0x03、但没有了解、并且我的 PGA302 IC 仍输出4.6V 电压。
下面我附加示波器的写入和读取周期。
将0x03写入 micro_IFSEL 位时,.....
在回读时、
和
可以看到数据0x03是通过 NACK 获得的、而且 IC 仍在输出。
注意:我在 SDA 和 SCL 线路中使用 TXS0102来实现1.8V 逻辑。
我缺少什么吗?
提前感谢您的参与和支持
此致、
Nishanth