This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK-ODS:有关 IWR6843ISK-ODS EVM 上 TPS22917DBVR 功能的问题

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, IWR6843ISK-ODS, TPS22917, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/926172/iwr6843isk-ods-a-question-about-the-function-of-tps22917dbvr-on-iwr6843isk-ods-evm

器件型号:IWR6843ISK-ODS
主题中讨论的其他器件:IWR6843TPS22917IWR1443

您好 、支持团队、

我发现  IWR6843ISK-ODS EVM 板上使用了 TPS22917DBVR、我想知道基于 IWR6843的应用的功能是什么?  为什么系统需要一个"用于延迟3.3V 电压的负载开关"。

是否有更多有关此要求的信息?  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅数据表的第5.10.1节。 TPS22917DBVR 用于确保3V3延迟、直到提供其他电源轨以满足时序要求

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/iwr6843.pdf

    此致、

    查尔斯·奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    是的、我已经研究了 IWR6843数据表第5.10.1节、VIOIN 是3.3V 电源轨。 我相信 TI IWR 系列传感器具有相似的芯片设计、因此外部电源解决方案可能相似。 我设计了一个基于 iwr1443的项目、并将 sprr254 EVM 作为参考。  5.9.1 iwr1442的电源排序和复位时序要求相同。 但是、没有使用 TPS22917生成 IWR1443的 VIOIN 的3.3V 电压。 在此 IWR1443 EVM (PROC010B (003)_Sch)上、VIOIN 由 PMIC 3.3V 输出通过0欧姆电阻器供电、无法控制电源序列。 那么、我想知道这对于 IWR6843应用是否是严格的要求?  我想移除此器件以降低 BOM 成本、它可以吗?

    此致


     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    此外, 上面屏幕快照中的 net EN_3V3是 SCH PROC075C (001_IWR)_Sch (swrr165)中的一个单个网络。  请帮助确认这是否是错误? 谁将控制 EN_3V3。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该网络还连接到 PMIC PG (GPO1)

    此致、

    查尔斯·奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我再次检查此连接、在 PMIC 部分(swr165 RevC 和 RevD)找不到网。 看起来 CB_PMIC_1V8用于启用 TPS22917DBVR。  

    请帮助您仔细检查哪一个是正确的? 我是否必须将 EN_3V3连接到 PMIC PG (GPO1)? 如果是、我必须修改我的设计。

    此致

    Cunhui


     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    这些问题又如何呢?

    是的、我已经研究 了 IWR6843 数据表第5.10.1节、VIOIN 是3.3V 电源轨。 我相信 TI IWR 系列传感器具有相似的芯片设计、因此外部电源解决方案可能相似。 我设计了一个基于 iwr1443的项目 、并将 sprr254 EVM 作为参考。  5.9.1  iwr1442的电源排序和复位时序要求相同。 但是、没有  使用 TPS22917生成 IWR1443的 VIOIN 的3.3V 电压 。 在此 IWR1443 EVM (PROC010B (003)_Sch)上、VIOIN 由 PMIC 3.3V 输出通过0欧姆电阻器供电、无法控制电源序列。 那么、我想知道 这对于 IWR6843 应用是否是严格的要求?  我想移除此器件以降低 BOM 成本、它可以吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您使用的 LP87524 PMIC 具有5V 输入和3V3作为输出之一、则应使用 PMIC 设置时序。    需要 TPS22917冗余。

    此致、

    查尔斯·奥