主题中讨论的其他器件:IWR6843、 TPS22917、 IWR1443
您好 、支持团队、
我发现 IWR6843ISK-ODS EVM 板上使用了 TPS22917DBVR、我想知道基于 IWR6843的应用的功能是什么? 为什么系统需要一个"用于延迟3.3V 电压的负载开关"。
是否有更多有关此要求的信息?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 、支持团队、
我发现 IWR6843ISK-ODS EVM 板上使用了 TPS22917DBVR、我想知道基于 IWR6843的应用的功能是什么? 为什么系统需要一个"用于延迟3.3V 电压的负载开关"。
是否有更多有关此要求的信息?
此致
您好!
请参阅数据表的第5.10.1节。 TPS22917DBVR 用于确保3V3延迟、直到提供其他电源轨以满足时序要求
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/iwr6843.pdf
此致、
查尔斯·奥
感谢您的回复。
是的、我已经研究了 IWR6843数据表第5.10.1节、VIOIN 是3.3V 电源轨。 我相信 TI IWR 系列传感器具有相似的芯片设计、因此外部电源解决方案可能相似。 我设计了一个基于 iwr1443的项目、并将 sprr254 EVM 作为参考。 5.9.1 iwr1442的电源排序和复位时序要求相同。 但是、没有使用 TPS22917生成 IWR1443的 VIOIN 的3.3V 电压。 在此 IWR1443 EVM (PROC010B (003)_Sch)上、VIOIN 由 PMIC 3.3V 输出通过0欧姆电阻器供电、无法控制电源序列。 那么、我想知道这对于 IWR6843应用是否是严格的要求? 我想移除此器件以降低 BOM 成本、它可以吗?
此致
你(们)好
这些问题又如何呢?
是的、我已经研究 了 IWR6843 数据表第5.10.1节、VIOIN 是3.3V 电源轨。 我相信 TI IWR 系列传感器具有相似的芯片设计、因此外部电源解决方案可能相似。 我设计了一个基于 iwr1443的项目 、并将 sprr254 EVM 作为参考。 5.9.1 iwr1442的电源排序和复位时序要求相同。 但是、没有 使用 TPS22917生成 IWR1443的 VIOIN 的3.3V 电压 。 在此 IWR1443 EVM (PROC010B (003)_Sch)上、VIOIN 由 PMIC 3.3V 输出通过0欧姆电阻器供电、无法控制电源序列。 那么、我想知道 这对于 IWR6843 应用是否是严格的要求? 我想移除此器件以降低 BOM 成本、它可以吗?
此致