请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP461-SP TMP461-SP 数据表中是否有拼写错误? "短路"应为"开路"。
7.3.5传感器故障
TMP461-SP器 件可以检测由于二极管连接不正确而导致的 D+输入故障。 TMP461-SP 器件还可以感测开路。 短路条件返回的值为–64°C 检测电路包含一个电压比较器、当 D+上的电压超过(V+)–0.3V (典型值)时、该比较器会跳闸。 在转换期间、比较器输出被持续检查。 如果检测到故障、则状态寄存器中的 OPEN (位2)设置为1。
当不将远程传感器与 TMP461-SP 器件配合使用时、必须将 D+连接到 D–或 GND、以防止出现无意义的故障警告。