This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP461-SP:TMP461-SP 传感器故障

Guru**** 1101210 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP461-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/926641/tmp461-sp-tmp461-sp-sensor-fault

器件型号:TMP461-SP

TMP461-SP 数据表中是否有拼写错误?  "短路"应为"开路"。

7.3.5传感器故障

TMP461-SP器 件可以检测由于二极管连接不正确而导致的 D+输入故障。  TMP461-SP 器件还可以感测开路。  短路条件返回的值为–64°C 检测电路包含一个电压比较器、当 D+上的电压超过(V+)–0.3V (典型值)时、该比较器会跳闸。  在转换期间、比较器输出被持续检查。 如果检测到故障、则状态寄存器中的 OPEN (位2)设置为1。

当不将远程传感器与 TMP461-SP 器件配合使用时、必须将 D+连接到 D–或 GND、以防止出现无意义的故障警告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nana、您好!

    不是拼写错误。  短路条件将返回64°C 的值  

    谢谢、

    David