This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1314-Q1:DATA_CHX 上的偶发异常值(LDC1314-Q1)

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/882665/ldc1314-q1-sporadic-outliers-on-data_chx-ldc1314-q1

器件型号:LDC1314-Q1
主题中讨论的其他器件:LDC1314

在某些器件上、我观察到一个或多个 DATA_CHX 通道上的偶发异常值。

然后、DATA_CHX 的值跳转至4095以获取1个样本、而之前和之后的值都是可以的。

有些器件未显示任何问题、其他器件会影响单个通道、我也看到一个器件具有2个通道显示此问题。

系统在室温下工作、物体处于正常检测范围内。

抗尖峰脉冲滤波器被正确设置为高于谐振频率的最低值。

振幅已检查、处于预期范围内。

示波器图说明了以下问题:

当 DATA_CH0 = 0x0FFF (4095)被发送时、触发被激活。 (右下角的缩放部分)

您还可以看到、此传输之前的测量未正确进行。

CH3 / CH4正在探测 CH0_A / CH0_B、M1是计算得出的差值。

在右图的放大图中、您可以在之前的成功测量中看到正常振幅。

是否有任何想法、这一问题可能由什么引起?

此致、

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    很抱歉您遇到此问题。 您能否共享用于 DRIVE_CURRENT 寄存器的设置? 此外、您是否测量了传感器的 Rp? 如果您不知道如何执行此操作、本 应用手册 将为您提供帮助。  

    您还提到、此行为因器件而异。 您是否尝试在电路板之间交换器件以查看行为是否与器件或电路板有关?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristin、
    感谢您的回答。

    RP 测量已启动、我希望很快得到结果。 使用计算工具、我们得到的值为3.84kOhm (无目标连接)。

    请参阅以下寄存器设置{address、data}:

    .ldc1314_init_data =

    {0x08、0x03E8}、
    {0x09、0x03E8}、
    {0x0A、0x03E8}、
    {0x0B、0x03E8}、
    {0x0C、0x7148}、
    {0x0D、0x7148}、
    {0x0E、0x7148}、
    {0x0F、0x7148}、
    {0x10、0x0040}、
    {0x11、0x0040}、
    {0x12、0x0040}、
    {0x13、0x0040}、
    {0x14、0x1004}、
    {0x15、0x1004}、
    {0x16、0x1004}、
    {0x17、0x1004}、
    {0x19、0x0000}、
    {0x1A、0x1C00}、
    {0x1B、0xC20D}、
    {0x1C、0x0400}、
    {0x1E、0xD800}、
    {0x1F、0xD800}、
    {0x20、0xD800}、
    {0x21、0xD800}、
    }、

    与此同时、我已经尝试通过启用到输出寄存器的错误映射(0x19 = 0xF800)来从 LDC1314中获得更多信息。

    现在、如果出现错误、我会得到0x5FFF、这意味 着 CHX_ERR_OR + CHX_ERR_AE

    此致、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您提供更多信息。 如果您有可用的 Rp 测量以及部件交换测试、请更新我。

    同时、我将查看您的寄存器设置。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristin、
    我们的 Rp 测量结果显示实际值为1.25kOhm (计算值为3.84kOhm)、没有目标相互作用。
    随着目标交互和温度的升高、我假设得到的值更低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我已经将此回复发送给 Jon、但我也会将其发布在这里。  

    在我看来、缺少样本的原因很可能是传感器 Rp 过低、LDC 无法驱动。 我只看到由传感器 Rp 和驱动电流设置引起的此问题。

    测试该理论的快速修复方法是减小传感器电容以增大 Rp。 如果您使用阻抗分析器或网络分析器测量了传感器 Rp、则可以查看频率范围内的 Rp 值。 kΩ Rp 值在特定频率下增加到1 μ F 以上(使用目标)、则可以选择相应的电容器来相应地设置传感器频率。 遗憾的是、当目标出现时、您的传感器频率已经很高、因此您可能会进入器件的上限频率(10MHz)。

    如果您无法通过更换传感器电容器来解决此问题,则需要对其线圈进行更改。 如果这是一个选项、最快的修复方法是添加额外的图层。 减小布线间距和增加匝数也会有所帮助。 它们还可以考虑添加串联 SMD 电感器。 如果需要,我很乐意更详细地讨论这些选项中的任何一个。

    在回答您的问题时、Rp 肯定会随着目标交互和温度升高而降低。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristin、
    感谢您的回答。


    我同意、更改电容器将使系统接近上限。
    由于几何体/空间限制、无法更改线圈

    添加 SMD 电感器是一个选项、因为我们在设计中预见到了0402占位符。
    是否有任何关于从侧面调整电感器尺寸的建议?

    此致、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我 kΩ 您在测量线圈的电感时测量目标存在、然后调整串联电感器的大小、使传感器 Rp 值满足最小1 μ H 并具有一些填充。 kΩ kΩ 1.5 μ s 是可以的、但2 μ s 会更可靠。 在计算 Rp 时,您需要考虑串联电感器的容差,这是该选项的缺点之一。 由于串联电感器的容差,您将看到板对板的输出数据变化更大,并且需要在检测算法中对此加以考虑。 这不应改变目标响应,只是输出代码的偏移量。 此外、绕线电感器的自谐振频率通常较低。 您需要确保其传感器频率小于此频率的75%。

    此致、