主题中讨论的其他器件:LDC1314
在某些器件上、我观察到一个或多个 DATA_CHX 通道上的偶发异常值。
然后、DATA_CHX 的值跳转至4095以获取1个样本、而之前和之后的值都是可以的。
有些器件未显示任何问题、其他器件会影响单个通道、我也看到一个器件具有2个通道显示此问题。
系统在室温下工作、物体处于正常检测范围内。
抗尖峰脉冲滤波器被正确设置为高于谐振频率的最低值。
振幅已检查、处于预期范围内。
示波器图说明了以下问题:
当 DATA_CH0 = 0x0FFF (4095)被发送时、触发被激活。 (右下角的缩放部分)
您还可以看到、此传输之前的测量未正确进行。
CH3 / CH4正在探测 CH0_A / CH0_B、M1是计算得出的差值。
在右图的放大图中、您可以在之前的成功测量中看到正常振幅。
是否有任何想法、这一问题可能由什么引起?
此致、
Martin