This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:从 AoP 传感器接收到的 ADC 数据的距离-速度图中可以看到特定范围内所有速度箱中的分布情况

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/924208/iwr6843aopevm-spread-in-all-velocity-bins-in-certain-range-is-seen-in-range--velocity-plot-of-received-adc-data-from-aop-sensor

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:IWR6843AOP

您好!

我们在复数2x 模式下从 IWR6843AOP 传感器接收到 ADC 数据。 在接收到的 ADC 数据的2D FFT 图中、我们看到两个不同的展频覆盖了特定范围内的所有速度单元。 我们要求您的应用使用复杂的2x 模式以使用干扰检测功能。 当静态杂波(零速度)被抑制时、此传播的峰值相当大、如下所示:

我们相信此问题是由 AoP 传感器的天线耦合引起的、在复合模式下更为明显。

我们的主要原因是、我们希望在应用中使用 OCmplex -2x 格式进行干扰检测、并且我们希望检测非常小的物体。 对于小型反射、这会得到相当高的传播并将其抑制。

我们已经尝试了直接 ADC 采集以及 DCA 板 ADC 数据采集。 这两种方法都存在这一问题

我们已经尝试过具有不同斜率、采样率和带宽的多种配置。 所有配置中都存在此问题

该问题在复杂的2x 模式中而不是在复杂的1x 模式中是非常明显的。 但这两种情况都存在。

我们在基于 PCB 的 EVM 上的其他天线中看不到这种情况。

第一组峰值发生在距离区间6-10附近、峰值发生在第8个区间。 对于静态干扰区域中的相同数据、天线耦合峰值发生在2-3个数据箱中。 在所有其他器件中、天线耦合出现在0速度箱中、不被视为展频。

附近没有其他传感器会受到干扰。

我们想知道:

1) 1)所有 AoP 传感器中是否都存在此问题?

2) 2)是否有针对此问题的软件/固件修复或解决方法? 我们的目标物体相当小、如果落在这些距离箱中、就会被挤压

3) 3)在新硬件修订或 ES 设计中、是否修复了此问题?

提前感谢、

Santhana Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Santhana Raj、

    您能否查看您的线性调频脉冲配置? 对于线性调频脉冲穿越62.1GHz 窄带(~500MHz 至1GHz)可能具有多普勒杂散的情况、有一个已知勘误表。  如果您避免使用62.1GHz 频率、该多普勒杂散会消失吗?

    下面是这方面的详细勘误表

    https://www.ti.com/lit/er/swrz092/swrz092.pdf

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chehthan、

    感谢您的快速响应。

    我们在62.1G 下尝试了不同的频带。但展频仍然如下图所示。

    提前感谢、

    Santhana Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否与我们分享您的配置文件/线性调频脉冲/帧配置?  您有一个 AoP ES2板可以尝试吗?   

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zigang、

    PFA 我们使用的 LET 配置文件配置(开始频率为62.1G)的 imp 详细信息。

    芯片:IWR6843AoP ES1.0
    ADC 格式:Complex2x & Complex 1x
    起始频率:62.2.
    频率斜率:43.75
    空闲时间:214
    TX 开始时间:0
    ADC 启动时间:6.
    ADC 采样值:64
    采样率:2000
    斜坡结束时间:42.1.
    TDM 序列:TX0、TX1、TX2
    线性调频脉冲循环数:128

    我们目前手头没有 ES2.0电路板。 如果您可以检查并确认 ES2.0电路板中的问题已得到解决、我们将进行检查。

    感谢您的帮助、

    Santhana Raj

    PS 编辑:更正了斜坡结束时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的分享。  您能否以 dB 而不是线性的比例打印您的结果?  

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。

    PFA 以 dB 刻度显示的图。

    谢谢、此致、

    Santhana Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们还看到近端频段单元中的噪声升高、与您拥有的噪声类似。   在 AOP ES1和 AOP ES2中都可以看到此问题。  与 AoP ES1相比、AoP ES2大约高10dB。   我们仍在调试这个问题。   请稍后结账。  

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zigang、

    我们期待您围绕/解决方案开展工作。

    提前感谢、

    Santhana Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在要关闭这个线程。    

    最棒的

    Zigang