您好!
我在运行最新版本的 mmWaveStudio 时遇到问题。 版本2.1.1.0。
- 我已尝试重新安装32位 Matlab 运行时环境8.5.1版。 如用户指南文档中链接的。
- 我安装了 FTDI 驱动程序
- 安装了 MSFT Visual C++ 2013
- HSDC Pro 软件已安装
当 DFP 软件包中包含 mmwaveStudio 时、我能够运行以前版本的 mmwaveStudio。
请参阅以下错误:
[14:54:13]已安装 Matlab 运行时引擎
[14:54:13][RadarAPI]:启动 Matlab 引擎..
[14:54:13][RadarAPI]:错误:'MatlabPostProcGui.MatlabPostProceGUIClass'的类型初始化程序抛出异常。
[14:54:13]迹线:
[14:54:13] at MatlabPostProcGui.MatlabPostProceGUIClass.ctor ()
[14:54:13]、位于 AR1xController.frmAR1Main.InitMatlabPostProcEngine(String 上的 PostProcess 路径)
[14:54:13][RadarAPI]:错误:Matlab 初始化中发生错误
[14:54:13][RadarAPI]:无法启动 MATLAB 引擎..
[14:54:15][RadarAPI]:ar1.selectCascadeMode(0)
[14:54:15][RadarAPI]:状态:通过
[14:54:15][RadarAPI]:AR1.LoadSettings ('[rededed]')
[14:54:15][RadarAPI]:错误:对象引用未设置为对象的实例。
[14:54:15]跟踪:
[14:54:15] at AR1xController.ScriptOps.getMatlabPostProcVersion()
[14:54:15]
[14:54:15]&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
[14:54:15]***脚本失败!***
[14:54:15]&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
[14:54:15]例外消息是:
[14:54:15]无法加载 DLL 'mclmcrrt8_5_1.dll':找不到指定的模块。 (HRESULT 例外:0x8007007E)
谢谢、
Erik