This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVE-STUDIO:无法在 mmWave Studio 2.1.1.0中加载 DLL

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/919251/mmwave-studio-unable-to-load-dll-in-mmwave-studio-2-1-1-0

器件型号:MMWAVE-STUDIO

您好!

我在运行最新版本的 mmWaveStudio 时遇到问题。 版本2.1.1.0。

  • 我已尝试重新安装32位 Matlab 运行时环境8.5.1版。 如用户指南文档中链接的。
  • 我安装了 FTDI 驱动程序
  • 安装了 MSFT Visual C++ 2013
  • HSDC Pro 软件已安装

当 DFP 软件包中包含 mmwaveStudio 时、我能够运行以前版本的 mmwaveStudio。

请参阅以下错误:

[14:54:13]已安装 Matlab 运行时引擎
[14:54:13][RadarAPI]:启动 Matlab 引擎..
[14:54:13][RadarAPI]:错误:'MatlabPostProcGui.MatlabPostProceGUIClass'的类型初始化程序抛出异常。
[14:54:13]迹线:
[14:54:13] at MatlabPostProcGui.MatlabPostProceGUIClass.ctor ()
[14:54:13]、位于 AR1xController.frmAR1Main.InitMatlabPostProcEngine(String 上的 PostProcess 路径)
[14:54:13][RadarAPI]:错误:Matlab 初始化中发生错误
[14:54:13][RadarAPI]:无法启动 MATLAB 引擎..
[14:54:15][RadarAPI]:ar1.selectCascadeMode(0)
[14:54:15][RadarAPI]:状态:通过
[14:54:15][RadarAPI]:AR1.LoadSettings ('[rededed]')
[14:54:15][RadarAPI]:错误:对象引用未设置为对象的实例。
[14:54:15]跟踪:
[14:54:15] at AR1xController.ScriptOps.getMatlabPostProcVersion()
[14:54:15]
[14:54:15]&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
[14:54:15]***脚本失败!***
[14:54:15]&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
[14:54:15]例外消息是:
[14:54:15]无法加载 DLL 'mclmcrrt8_5_1.dll':找不到指定的模块。 (HRESULT 例外:0x8007007E)

谢谢、

Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    您能否参阅以下主题中提到的调试步骤并查看其是否正常工作:  

    请告诉我们问题是否仍然存在。

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石田

    我尝试执行建议的步骤、但这无助于解决问题。

    由于我不使用 DCA1000EVM、因此它们可能与我无关。

    此致、

    Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    有时在 PC 中发布 Windows 更新、mmWaveStudio 在打开时会指示一些 RadarLinkDLL 错误/对象引用错误。

     请您遵循此 e2e 中提供的解决方案。

    如果问题仍然存在、请告知我们。

    此致、

    石田