This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR6843AOP:无法使用 XDS110在 IWR6843AOP ES2.0器件上进行调试

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, AWR1642, IWR6843AOP, MMWAVEICBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/924227/ccs-iwr6843aop-cannot-use-xds110-to-debug-on-iwr6843aop-es2-0-device

器件型号:IWR6843AOP
主题中讨论的其他器件:IWR6843AWR1642MMWAVEICBOOST

工具/软件:Code Composer Studio

通过使用 CCS10、我可以通过首先对调试二进制文件进行编程、在 AWR1642以及具有 MMWICBOOST 板的 IWR6843 ODS 上调试代码。  我最近收到了 AM IWR6843AOP ES2.0器件、但无法进行调试以使其正常工作。

我已经将位于\packages/ti\utils\ccsdebug\xwr68xx_ccsdebug.bin 中的 SDK 3.4.0.3中的调试文件编程到电路板中。  此文件适用于 ODS 模块。  但是、当我尝试从 CCS 连接到目标时、我会得到:

初始化仿真器时出错:
(错误-260 @ 0x0)
尝试连接到 XDS110失败。
原因可能是以下原因之一或多个:未连接 XDS110、无效
固件更新、XDS110序列号无效或 USB 故障
电缆。 固件和序列号可使用进行更新
xdsdfu 实用程序位于.../ccs_base/common/uscif/xds110中
安装目录。 查看 XDS110SupportReadMe.pdf
以获取说明。
(仿真包9.2.0.00002)

我还尝试查看固件更新工具是否正常工作(我使用它降级另一个板上的 XDS110固件、因此我知道软件是否正常工作)

C:\ti\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu -m

USB 设备固件升级实用程序
版权所有(c) 2008-2018 Texas Instruments Incorporated。 保留所有权利。

正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...

在总线上未找到请求的器件。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    您似乎正在尝试将 AOP EVM 与 CCS 一起使用、而不是将其安装在 MMWAVEICBOOST 承载卡上。 请注意、MMWAVEICBOOST 提供基于 CCS 的开发所需的 XDS110 JTAG 仿真器。 工业用 Tooolbox 中相应演示的硬件要求部分也提到了这一点。  

    您可以按照本页上提供的说明操作:

    使用 CCS 调试进行开发

    从同一页:

    此致

    尼廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Nitin、这起作用。


    通过 MMWICBOOST 和 ODS 天线、我能够使用使用使用 UART 的同一 COM 端口与器件 CLI 进行通信。  对于 AOPEVM、我必须将 UART USB 电缆插入 AOPEVM 本身。  我尝试更改 S1.1以更改此值、但它不起作用。  我该怎么做?  ES1.0 EVM 仍然是文档中的 EVM、但我假设 ES2.0是相同的。

    我提出的原因是、当 AOPEVM 插入 MMWICBOOST 卡时、我似乎会获得更多的重影/反射检测。  可能是因为悬挂在那里的额外电缆会对此产生影响。