主题中讨论的其他器件:IWR6843、 AWR1642、 MMWAVEICBOOST
工具/软件:Code Composer Studio
通过使用 CCS10、我可以通过首先对调试二进制文件进行编程、在 AWR1642以及具有 MMWICBOOST 板的 IWR6843 ODS 上调试代码。 我最近收到了 AM IWR6843AOP ES2.0器件、但无法进行调试以使其正常工作。
我已经将位于\packages/ti\utils\ccsdebug\xwr68xx_ccsdebug.bin 中的 SDK 3.4.0.3中的调试文件编程到电路板中。 此文件适用于 ODS 模块。 但是、当我尝试从 CCS 连接到目标时、我会得到:
初始化仿真器时出错:
(错误-260 @ 0x0)
尝试连接到 XDS110失败。
原因可能是以下原因之一或多个:未连接 XDS110、无效
固件更新、XDS110序列号无效或 USB 故障
电缆。 固件和序列号可使用进行更新
xdsdfu 实用程序位于.../ccs_base/common/uscif/xds110中
安装目录。 查看 XDS110SupportReadMe.pdf
以获取说明。
(仿真包9.2.0.00002)
我还尝试查看固件更新工具是否正常工作(我使用它降级另一个板上的 XDS110固件、因此我知道软件是否正常工作)
C:\ti\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu -m
USB 设备固件升级实用程序
版权所有(c) 2008-2018 Texas Instruments Incorporated。 保留所有权利。
正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...
在总线上未找到请求的器件。
谢谢你。