请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP100-Q1 TMP100-Q1 SCL 和 SDA 引脚能否上拉至低于 V+芯片电源引脚的电压? 数据表的第9.2.1节提到了"通过上拉电阻器、SCL、SDA 和 ALERT 线路可被上拉至一个等于或高于 VS 的电源。"、但是、如果 SCL 和 SDA 上拉电压有一个下限、则不会这样做。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.