This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP100-Q1:I2C SCL SDA 上拉至小于电源电压的电压

Guru**** 1641220 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP100-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/883423/tmp100-q1-i2c-scl-sda-pull-up-to-a-voltage-less-than-the-supply-voltage

器件型号:TMP100-Q1

TMP100-Q1 SCL 和 SDA 引脚能否上拉至低于 V+芯片电源引脚的电压? 数据表的第9.2.1节提到了"通过上拉电阻器、SCL、SDA 和 ALERT 线路可被上拉至一个等于或高于 VS 的电源。"、但是、如果 SCL 和 SDA 上拉电压有一个下限、则不会这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMP100-Q1 SCL 和 SDA 上拉电压的下限由0.7 x VDD 逻辑高电平和0.3 x VDD 低电平的输入逻辑电平额定值设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oren、

    是的、SCL 和 SDA 引脚可上拉至低于 V+电源引脚的电压。 正如您提到的"输入逻辑电平额定值为0.7 x VDD 逻辑高电平和0.3 x VDD 低电平"、您需要确保输入逻辑电平仍然保持不变。

    Jalen