This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP235:测量两点之间的温差

Guru**** 1499540 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP235, TMP112, LMT70, TMP431, TMP116
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/923040/tmp235-measure-temperature-difference-between-two-points

器件型号:TMP235
主题中讨论的其他器件: TMP112LMT70TMP431TMP116

您好!

我的客户希望测量灌电流两点之间的温差。

由于 TMP235最大误差为±1.2c、因此如果使用两个 TMP235、温差误差最大为2.4C、太大。  

1C 范围内的最大误差是正常的。

您有好的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    听起来、您需要一个精度至少为+/- 0.5°C 的传感器。 感兴趣的温度范围是多少?

    如果  您可以使用数字器件、TMP112 (在0°C 至65°C 范围内为+/- 0.5°C)是一个不错的选择。 此处列出的其他数字选项也在不同范围内满足0.5°C 精度要求。

    对于模拟传感器、LMT70将是我们精度最高的模拟器件、并且在-55°C 至150°C 范围内、任何两个器件都可以轻松满足+/- 1要求

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMT70很好但是很贵

    我想知道 TMP431是否是一个好选择。 它有2个远程传感器、每个传感器在±1C 范围内。 如果这2个传感器的误差方向相同(例如、两者都是正误差或都是负误差)、则温差将在1C 以内。 但我不确定2个远程通道的误差是否在同一方向。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    遗憾的是、TMP431的远程传感器通道无法保证具有相同的偏移。 它们还需要在每个感应点使用热敏二极管、并且根据制造商的不同、此类二极管的 N 因子可能会发生变化、这会导致通道读数的差异。

    如果 TMP112在0 °C 至65 °C 的温度范围内可以正常工作、则它可能仍然是最佳选择。 如果不是、TMP116可以在更大的范围(-40°C 至125°C)内满足其精度要求、但它会比 TMP112和 TMP235更昂贵。

    此致、
    Brandon Fisher