主题中讨论的其他器件: TMP112、 LMT70、 TMP431、 TMP116
您好!
我的客户希望测量灌电流两点之间的温差。
由于 TMP235最大误差为±1.2c、因此如果使用两个 TMP235、温差误差最大为2.4C、太大。
1C 范围内的最大误差是正常的。
您有好的建议吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Howard、
听起来、您需要一个精度至少为+/- 0.5°C 的传感器。 感兴趣的温度范围是多少?
如果 您可以使用数字器件、TMP112 (在0°C 至65°C 范围内为+/- 0.5°C)是一个不错的选择。 此处列出的其他数字选项也在不同范围内满足0.5°C 精度要求。
对于模拟传感器、LMT70将是我们精度最高的模拟器件、并且在-55°C 至150°C 范围内、任何两个器件都可以轻松满足+/- 1要求
此致、
Brandon Fisher
您好 Howard、
遗憾的是、TMP431的远程传感器通道无法保证具有相同的偏移。 它们还需要在每个感应点使用热敏二极管、并且根据制造商的不同、此类二极管的 N 因子可能会发生变化、这会导致通道读数的差异。
如果 TMP112在0 °C 至65 °C 的温度范围内可以正常工作、则它可能仍然是最佳选择。 如果不是、TMP116可以在更大的范围(-40°C 至125°C)内满足其精度要求、但它会比 TMP112和 TMP235更昂贵。
此致、
Brandon Fisher