This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK-ODS:[IWR6843] UNIFLASH 不能在 MacOS 上正常工作

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MMWAVEICBOOST, IWR6843ISK-ODS, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/880407/iwr6843isk-ods-iwr6843-uniflash-doesn-t-work-on-macos

器件型号:IWR6843ISK-ODS
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHMMWAVEICBOOSTIWR6843

尊敬的 TI 团队:  

我在将固件二进制文件编程到 MacOS 上的闪存时遇到问题。  

但在 Linux 和 Windows PC 上没有问题。  

请告诉我如何解决此问题?  

信息-

Uniflash 版本:5.3.0

H/W EVK:IWR6843ISK-ODS + MMWAVEICBOOST

手动程序命令: sudo ./dslite.sh --mode flash -c IWR6843.ccxml -s "comport=/dev/tty.usbmodemR00810381 -e -v -f xwr68xx_mmw_demo.bin,1.

以下是我尝试手动对固件进行编程时捕获的日志。

(二

Jangui-MacBookPro:mmw jangsiyon$ sudo ./dslite.sh --mode flash -c IWR6843.ccxml -s "comport=/dev/tty.usbmodemR00810381 -e -v -f xwr68xx_MMW_DEMOD.bin,1.

执行以下命令:

>/Applications/ti/uniflash_5.3.0/deskdb/content/TICloudAgent/osx/ccs_base/DebugServer/bin/DSLite flash -c IWR6843.ccxml -s comport=/dev/tty.usbmodemR00810381 -e -v -f xwr68xx_MMW_DEMOD.bin、1.

有关更多详细信息和示例、请参阅《UniFlash 快速入门指南》。

DSLite 版本10.0.1923年

正在配置调试器(首次启动可能需要几分钟时间)...

正在初始化寄存器数据库...

正在初始化:DEBUGSSM_0

执行启动脚本:DEBUGSSM_0

正在初始化:CS_DAP_0

执行启动脚本:CS_DAP_0

正在初始化:Cortex_R4_0

执行启动脚本:Cortex_R4_0

正在初始化:ETM_0

执行启动脚本:ETM_0

正在初始化:CSETB_0

执行启动脚本:CSETB_0

正在初始化:IcePick_M_0

执行启动脚本:IcePick_M_0

正在初始化:C674x_0

执行启动脚本:C674x_0

正在连接...

正在加载图像

正在加载 python 脚本:/Applications/ti/uniflash_5.3.0/deskdb/content/TICloudAgent/osx/ccs_base/mmWave/FlashPython.py

uniflash 对象的初始化完成

初始化完成。:1%

INFO:Cortex_R4_0:初始化完成。

INFO:Cortex_R4_0:正在刷写过程...

信息:Cortex_R4_0:连接到 COM 端口/dev/tty.usbmodemR00810381...

信息:Cortex_R4_0:复位到器件的连接

INFO:Cortex_R4_0:设置中断信号

libc++abi.dylib:以未捕获的 BOOST 类型例外情况终止::python:::error_already _set

打开 COM 端口/dev/tty.usbmodemR00810381...:1%

(三  

谢谢、

Simon。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将这一问题转给了该问题的专家。

    BR、

    查尔斯·奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、

    遗憾的是、macOS 尚不支持通过 UniFlash 对毫米波器件进行编程。  我将了解我是否可以获得有关时间表的更多详细信息。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、  

    感谢您的回复。  

    如果是、您是否有任何方法可以使用 MacOS 上的命令行对固件二进制文件进行编程?

    Simon。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、

    我不知道有什么、但毫米波团队可能会提供更多信息。  循环它们。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、毫米波团队、  

    是否有任何更新?  

    谢谢、

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下面的链接。 这是我知道的唯一可用选项

    BR、

    查尔斯·奥