This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM::SPI 连接步骤出错

Guru**** 2539970 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/922665/dca1000evm-error-in-spi-connect-step

器件型号:DCA1000EVM
Thread 中讨论的其他器件:AWR1443

大家好、
遵循[DCA1000EVM 快速入门指南]文件、SPI 连接步骤错误、使用以下两种解决方案未解决问题。
1.使用 UniFlash 软件格式化 SFLASH;
2.使用低版本软件 MMWAVE_STUDIO_01_00_00_00。

硬件连接图:

mmWave Studio 02.01.01.00软件界面的 RadarAPI 窗口的屏幕截图:

mmWave Studio 02.01.01.00软件接口输出窗口日志

gm:构造函数

GM:2020年7月10日、星期五14:45:29

RSTD.Transmit ("/设置")

[14:45:29]  

[14:45:29] ###正在运行启动脚本:"C:\ti\mmwave_studio:02_01_01_00\mmWaveStudio\Scripts\Startup.lua"###

[14:45:29] RSTD.SetAndTransmit (“/Settings/Scripter/Display DateTime”,“1”)

[14:45:29] RSTD.SetAndTransmit ("/Settings/Scripter/DateTime 格式"、"HH:mm:ss")

[14:45:29] 脚本编辑被忽略:再次尝试 UnBuild()或在编译之前。

[14:45:29] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/dll"、"C:\\ti\\mmwave_studio 02_01_01_00\\mmWaveStudio\\Clients\\LabClients.dll")

[14:45:29] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/use"、"true")

[14:45:29] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 1/使用"、"false")

[14:45:29] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 2/使用"、"false")

[14:45:29] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 3/use"、"false")

[14:45:29] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 4/use"、"false")

[14:45:29] RSTD.SetVar ("/Settings/AL Client/Al dll"、"C:\\ti\\mmwave_studio 02_01_01_00\\mmWaveStudio\\RUNTIME\\SAL.dll")

[14:45:29] RSTD.SetVar (/Settings/Clients/Client 0/GuiDll","")

[14:45:29] RSTD.SetVar ("/Settings/AutoUpdate/Enabled "、"真")

[14:45:29] RSTD.SetVar (“/Settings/AutoUpdate/Interval”,“1”)

[14:45:29] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/UpdateDisplay "、"真")

[14:45:29] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/OneClickStart "、"真")

[14:45:29] RSTD.SetVar (“/Settings/Automation/Automation Mode”,“false”)

[14:45:29] RSTD.Transmit ("/")

[14:45:29] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\6\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"

[14:45:29] RSTD.BUILD ()

[14:45:29] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\6\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"

[14:45:29] RSTD.Transmit ("/")

[14:45:29] RSTD.AL_BUILD ()

[14:45:29] RSTD.AL_LoadXml ()

[14:45:29] RSTD.Transmit ("/")

[14:45:29] RSTD.Al_Init ()

[14:45:29] RSTD.Clients_build()

[14:45:29] gm:初始化

[14:45:29] gm:加载了'C:\ti\mmwave_studio_02_01_00\mmWaveStudio\clients\LabClient.dll

[14:45:29] gm:1个客户机初始化

[14:45:29] GM:1个模块初始化

[14:45:29] gm:2选项卡  (s)初始化

[14:45:29] RSTD.Client_LoadXml()

[14:45:29] [RadarAPI]:ar1.selectRadarMode(0)

[14:45:29] [RadarAPI]:状态:已通过

[14:45:29] 已安装 Matlab 运行时引擎

[14:45:29] [RadarAPI]:启动 Matlab 引擎..

[14:45:35] [RadarAPI]:MATLAB 引擎已启动!

[14:45:36] [RadarAPI]:ar1.selectCascadeMode(0)

[14:45:36] [RadarAPI]:状态:已通过

[14:45:36] [RadarAPI]:ar1.LoadSettings ('C:\Users\6\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')

[14:45:36] 测试=错误

[14:45:36] RstdNet:端口2777:侦听。

[14:45:36]  

[14:45:36]*** 脚本已成功完成。***

[14:45:43] [RadarAPI]:打开 GPIO 控制端口()

[14:45:43] [RadarAPI]:状态:已通过

[14:45:44] [RadarAPI]:打开板控制端口()

[14:45:44] [RadarAPI]:状态:已通过

[14:45:45] [RadarAPI]:AR1.FullReset ()

[14:45:45] [RadarAPI]:状态:已通过

[14:45:45] [RadarAPI]:关闭板控制端口()

[14:45:45] [RadarAPI]:状态:已通过

[14:45:45] [RadarAPI]:关闭 GPIO 控制端口()

[14:45:46] [RadarAPI]:状态:已通过

[14:45:46] [RadarAPI]:AR1.SOPControl (2)

[14:45:46] [RadarAPI]:状态:已通过

[14:45:47] [RadarAPI]:ar1.Connect (4、115200、1000)

[14:45:48] [RadarAPI]:ar1.calling_isconnected ()

[14:45:49] [RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("AR1243")

[14:45:49] [RadarAPI]:状态:已通过

[14:45:49] [RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("AR1243")

[14:45:49] [RadarAPI]:状态:已通过

[14:45:49] [RadarAPI]:ar1.deviceVariantSelection("XWR1443")

[14:45:49] [RadarAPI]:状态:已通过

[14:45:49] [RadarAPI]:ar1.frequencyBandSelection("77G")

[14:45:49] [RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("XWR1443")

[14:45:49] [RadarAPI]:状态:已通过

[14:45:50] 器件状态:XWR1443/QM/SOP:2/ES:3

[14:45:50] [RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\6\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')

[14:45:55] [RadarAPI]:ar1.DownloadBSSFw ("C:\\ti\\mmwave_studio:02_01_01_00\\rf_ever_firmware\\radarss\\xwr12xx_xwr14xx_radarss.bin")

[14:45:55] [RadarAPI]:下载 BSS 修补程序 RPRC 二进制文件。

[14:46:03] [RadarAPI]:AR1.GetBSSFwVersion()

[14:46:03] [RadarAPI]:BSSFwVersion:(02.00.00.01 (05/10/17))

[14:46:03] [RadarAPI]:ar1.GetBSSPatchFwVersion()

[14:46:03] [RadarAPI]:BSSPatchFwVersion:(01.02.05.02 (30/04/19))

[14:46:05][RadarAPI]:ar1.DownloadMSSFw ("C:\\ti\\mmwave_studio:02_01_01_00\\rf_ever_firmware\\masterss\\xwr12xx_xwr14xx_masters.bin")

[14:46:05] [RadarAPI]:下载 MSS RPRC 二进制文件。

[14:46:23] [RadarAPI]:ar1.GetMSSFwVersion()

[14:46:23] [RadarAPI]:MSSFwVersion:(01.02.05.01 (12/07/19)

[14:46:36] [RadarAPI]:AR1.PowerOn (0、1000、0、0)

[14:46:36] 状态:失败、错误类型:RESP 超时

[14:46:40] 未收到 MSS 上电异步事件!

[14:47:22] [RadarAPI]:AR1.PowerOn (0、1000、0、0)

[14:47:22] 状态:失败、错误类型:RESP 超时

[14:47:27] 未收到 MSS 上电异步事件!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AWR1443EVM 上有一个开关[S2]、可以选择在 CAN 或 SPI 之间进行选择。 默认情况下、它设置为 ON (打开)(选择为 CAN)。

    对于 mmWave Studio 连接、您需要关闭 S2 (选择为 SPI)。 请确保这样做吗?

    您可以参阅 AWR1443升压用户指南第2.7.4节、找到此开关的位置。

    请告诉我们问题是否仍然存在。

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、问题已经解决。