This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3004:在传感器处照射红外光会导致读数为0 lux

Guru**** 1552380 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3004, OPT3004EVM, OPT3001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/877588/opt3004-shining-ir-light-at-the-sensor-results-in-a-reading-of-0-lux

器件型号:OPT3004
Thread 中讨论的其他部件:OPT3001

目前的设计采用 OPT3004、该设计放置在柔性 PCB 上的两个由15个红外 LED 组成的阵列之间。  传感器两侧的红外 LED 之间约有半英寸的空间。 当我们感测到特定的照度水平时、IR 指示灯亮起。 传感器数据表指出、这将阻止+/-85°之间的红外光、但当我以任何角度照射红外光时、器件输出0 lux。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还使用评估板对此进行了测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    不确定我是否遵循。 如果器件输出0 lux、则会阻止红外灯、对吧?

    最棒的

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉造成混淆。 我们还有一组可调光灯和辅助照度计。 我会缓慢地升高房间中的光线强度、照度计的读数为15-20勒克斯、但 OPT3004的读数仍为0勒克斯、直到红外灯被清除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我尝试复制您的测试、但没有看到您描述的内容。 我尝试在不同的环境级别和不同级别的红外光下使用 OPT3004EVM、但在红外开启时、OPT3004EVM 在红外光之间的读数始终相同、且无 IR 或更大(在红外光强度非常高的情况下)。

    下面是一个测量示例、但我还检查了5 lux、20 lux 和0 lux 下的环境温度。

    环境温度:1.36勒克斯

    红外开启:1.36勒克斯

    红外关断:1.36勒克斯

    最棒的

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    我将在我们的实验练习中记录这种情况、如果可以、请将视频链接给您。

    谢谢、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    好的、听起来不错。 我还想确认您使用的是 OPT3004而不是 OPT3001? 您能否确认您对器件执行的寄存器写入操作?

    最棒的

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../OPT3004EVM--Video.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在上面发布了一个视频(很抱歉、如果它旋转了、它没有在我的 PC 上旋转)。 我们使用的是 OPT3004EVM、您可以在视频中看到标签。 至于寄存器写入、我只需按照用户指南并在 GUI 上按"Run Continuous"。  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您提供视频。 这与我的测试非常相似、我没有看到这种效果。 需要考虑的一点是、由于室内的环境光处于打开状态、因此将 EVM 移到尤其会阻止光的位置会降低可见光的水平。 您能否共享相同类型的视频测试、但这次 IR LED 关闭、仍以相同的方式移动 EVM。 我想了解环境可见光如何影响 EVM。

    最棒的

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../OPT3004EVM--Video-2.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已附加上述视频。 如果您需要查看其他内容、请告诉我。

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    为了确保我了解该问题、因为我看到两种情况下的光照水平都下降了、是 IR LED 亮起时、光照水平下降了吗? 很抱歉、有其他请求、但您能否保持位置不变、然后打开和关闭红外 LED? 那么、我们可以看到 IR 效应将 lux 降至0、然后 IR 关闭会看到 lux 再次上升?

    然后、我可以看到我是否需要运行另一个测试来复制您的测试。

    最棒的

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../OPT3004EVM--Video-3.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    我们的应用的主要问题是在黑暗的房间(约2-5勒克斯)、传感器指示我们的器件打开弱光摄像头的红外灯。 当房间从光线变暗(因为红外灯熄灭)时、它的工作正常、但是当您开始增加房间中的光线强度时、传感器值不会从0 lux 变化、 在房间里非常明亮之前、不会读取除0以外的任何内容。 就好像红外灯淹没了房间里的其他灯一样。

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Daniel、

    这很有帮助、我将进一步研究、尝试复制您的结果。 您能否告诉我您正在使用的红外 LED。 您是否有您正在使用的 LED 的数据表/器件型号以及您可以提供的功率或电流电平?

    最棒的

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    红外 LED 器件型号为 SFH-4240。 我们通过每个 LED 提供大约55-60mA 的电流。 数据表上的最大正向电流为100mA、因此未进行最大输出。

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我正在对此进行更多测试、因此会让您随时了解我的进度。 是否可以关闭此帖子并转到电子邮件、因为它需要更多时间? 如果是、您可以通过 TI.com 向我发送电子邮件、地址为:Bhandari

    我应该能够在下周通过电子邮件向您提供更新。

    最棒的

    Alex