Thread 中讨论的其他部件:、 OPT3001
目前的设计采用 OPT3004、该设计放置在柔性 PCB 上的两个由15个红外 LED 组成的阵列之间。 传感器两侧的红外 LED 之间约有半英寸的空间。 当我们感测到特定的照度水平时、IR 指示灯亮起。 传感器数据表指出、这将阻止+/-85°之间的红外光、但当我以任何角度照射红外光时、器件输出0 lux。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
目前的设计采用 OPT3004、该设计放置在柔性 PCB 上的两个由15个红外 LED 组成的阵列之间。 传感器两侧的红外 LED 之间约有半英寸的空间。 当我们感测到特定的照度水平时、IR 指示灯亮起。 传感器数据表指出、这将阻止+/-85°之间的红外光、但当我以任何角度照射红外光时、器件输出0 lux。
Daniel、您好!
我尝试复制您的测试、但没有看到您描述的内容。 我尝试在不同的环境级别和不同级别的红外光下使用 OPT3004EVM、但在红外开启时、OPT3004EVM 在红外光之间的读数始终相同、且无 IR 或更大(在红外光强度非常高的情况下)。
下面是一个测量示例、但我还检查了5 lux、20 lux 和0 lux 下的环境温度。
环境温度:1.36勒克斯
红外开启:1.36勒克斯
红外关断:1.36勒克斯
最棒的
Alex
Daniel、您好!
为了确保我了解该问题、因为我看到两种情况下的光照水平都下降了、是 IR LED 亮起时、光照水平下降了吗? 很抱歉、有其他请求、但您能否保持位置不变、然后打开和关闭红外 LED? 那么、我们可以看到 IR 效应将 lux 降至0、然后 IR 关闭会看到 lux 再次上升?
然后、我可以看到我是否需要运行另一个测试来复制您的测试。
最棒的
Alex