https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/921119/iwr6843aopevm-iwr6843
器件型号:IWR6843AOPEVM主题中讨论的其他器件:IWR6843、 UNIFLASH
尊敬的 TI 支持团队:
我现在正在使用 IWR6843从事雷达传感器项目、我的原理图和 PCB 设计基于对 TI 开发套件的修改。 但是,有一些问题需要澄清:
1. TI 开发板的原始 PCB 是6层,当我将其修改为4层 PCB (厚度为1.0mm)时,是否有任何我需要注意的关键问题?
2.正如我看到的原始设计、它上面有很多0欧姆电阻器、尤其是在功率部分、它只是我无法消除的吗?
3.天线上的过孔仅通过顶层和 L2层的连接、我刚刚修改为从顶层到底层的全孔连接、这是否毫无疑问? 因为它会降低 PCB 价格的成本?
4.固件可以通过 JLINK 连接进行更新,也可以通过 SPI 或 I2C 进行更新吗? 它可以通过 I2C 总线连接的闪存来实现吗? 如果是、当固件存储在此闪存中时、如何激活更新的此固件? 复位后由 GPIO 拉高 H/L 请提供建议。
非常感谢您的帮助。
卡盘