This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR6843:"gmake all"SDK 3.4.0.3上的进程未完成

Guru**** 2546570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/919065/ccs-iwr6843-gmake-all-process-not-completed-on-sdk-3-4-0-3

器件型号:IWR6843

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

1.我想用 DOS 命令下的"gmake all"执行 CLI 硬编码方法

 2.我尝试在 SDK 3.4.0.3的最新版本上运行、但在未完成的过程中失败、请参见下图、

为了进行比较、我以前在 SDK 3.0.3上运行过、请参阅下图、

    

4.如何解决此问题,项目2的哪一项说明?

此致、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您是否访问了 CLI 库目录、即 C:\ti\mmwave_sdk_03_04_00_03\packages/ti\utils\cli\lib、以检查库是否在 SDK 3.4情况下生成?

    从上面的快照中、不清楚是否确实存在错误、因为在这两种情况下都会生成以下 traceis、 并且在 SDK 3.4情况下也会返回 windows 命令提示符。 只有“符号定义...” 对于 SDK 3.4、未生成日志、但这可能是由于用于调用归档器的不同选项所致。

    此致

    尼廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitin、

    1.我已经从 C:\ti\mmwave_sdk_03_04_00_03\packages/ti\utils\cli\lib 文件夹中检查了'libcli_xwr68xx.aer4f'的文件

      它是在2020/07/01 16:58生成的,请参见以下快照:

    在 SDK3.3.0.3版本运行良好之前,已经对该版本执行了同样的程序

       为什么 SDK3.4.0.3的工作如此早地退出、而不显示消息" Symbol defined:'cli_open'"?

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    查看您共享的快照、我看不到任何问题、因为 CLI 库已生成、大小也与原始库大致相同。 如前所述、由于 SDK 3.4中用于调用归档器的选项与 SDK 3.3不同、因此不会生成详细输出(即上面提到的跟踪)、如下所示。 您可以通过在 MMWave_SDK.mak 中更改此选项来启用详细输出

    此致

    尼廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不清楚、您可以看到 s 选项是在控制台上打印生成的符号表的选项、如下所示。 它仅提供更详细的输出、删除此选项不会以任何方式影响生成的库。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nitin、

    1.感谢非常清楚的解释

    2.好的、在 MMWave_sdk.mak 中添加了"S"选项后、符号名称显示为完美

       请参阅以下快照:

    3.我想关闭这个线程

    对此,

    Kevin