This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:使用 AWR1843 EVM 板进行级联操作

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243, IWR6843ISK-ODS, AWR1843BOOST, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/879880/awr1843boost-cascade-operation-using-awr1843-evm-boards

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他部件:MMWCAS-RF-EVMAWR1243IWR6843ISK-ODSAWR1843

您好!

我想知道是否可以使用 mmWave Studio 在级联模式下操作两个单独的 AWR1843BOOST EVM 板。 AWR1843芯片是否能够级联? 我对 IWR6843ISK-ODS 板也有同样的问题。 这两个评估模块中的任何一个和这两个芯片是否能够级联? 还是仅可使用 AWR1243芯片和 MMWCAS-RF-EVM 板进行级联操作?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    级联选项仅适用于 AWR1243P 器件。 您可以使用 MMWCAS-RF-EVM 或构建自己的电路板。

    此致、

    Jitendra