请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1843BOOST 主题中讨论的其他部件:MMWCAS-RF-EVM、 AWR1243、 IWR6843ISK-ODS、 AWR1843
您好!
我想知道是否可以使用 mmWave Studio 在级联模式下操作两个单独的 AWR1843BOOST EVM 板。 AWR1843芯片是否能够级联? 我对 IWR6843ISK-ODS 板也有同样的问题。 这两个评估模块中的任何一个和这两个芯片是否能够级联? 还是仅可使用 AWR1243芯片和 MMWCAS-RF-EVM 板进行级联操作?
谢谢你。