This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:使用 MMWAVEICBOOST + DCA1000EVM 和 mmWaveStudio 记录原始数据时、不返回 LVDS 数据

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, MMWAVEICBOOST, DCA1000EVM, IWR6843, IWR1642BOOST, IWR1642, IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/879080/iwr6843aopevm-no-lvds-data-returned-when-recording-raw-data-using-mmwaveicboost-dca1000evm-with-mmwavestudio

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:MMWAVEICBOOSTDCA1000EVMIWR6843IWR1642BOOSTIWR1642IWR6843AOP

您好!

与 MMWAVEICBOOST 和 DCA1000EVM 配合使用时、我很难从 IWR6843AOPEVM 获取原始数据。  我确实让 IWR6843AOPEVM 按照 以下说明使用开箱即用演示工作:http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AIHy77joqu3jXFmjqwkBKQ__VLyFKFf__LATEST&search=mmwave。 我还能够通过 USB 通过 UART 使用 python 连接到它。 但是、我无法获得足够快的数据速率、因此我遵循此处(training.ti.com/.../mmwave_sensor_raw_data_capture_using_dca1000_v02.pdf)概述的程序来获取原始数据。

但是、在触发帧后、我无法运行 PostProc、因为我在 cli_logfile.txt 中不断获得"无 LVDS 数据"。

------------------------------------------
CLI 日志文件:

2020年2月10日星期一:09:35:32
读取 DLL 版本命令(req)

2020年2月10日星期一:09:35:32
DLL 版本:1.0

2020年2月10日星期一上午9:35:34
FPGA 配置命令(REQ)

2020年2月10日星期一上午9:35:34
FPGA 配置命令:成功

2020年2月10日星期一上午9:35:34
返回状态:0

2020年2月10日星期一上午9:35:34
配置记录命令(req)

2020年2月10日星期一上午9:35:34
配置记录命令:成功

2020年2月10日星期一上午9:35:34
返回状态:0

2020年2月10日星期一上午9:35:34
读取 FPGA 版本命令(REQ)

2020年2月10日星期一上午9:35:34

FPGA 版本:2.8 [记录]


2020年2月10日星期一上午9:39:22
开始记录命令(req)

2020年2月10日星期一上午9:39:22
Start Record (开始记录)命令:Success (成功)

2020年2月10日星期一上午9:39:22
返回状态:0

2020年2月10日星期一上午9:39:52
无 LVDS 数据

2020年2月10日星期一上午9:39:52
记录停止成功完成
--------------------------------------
ADC_Data_logfile

2020年2月10日09:33:49:IsFPGA:0、0、
2020年2月10日09:33:49:C:\ti\mmwave_studio_02_01_00_00\mmWaveStudio\Runtime、0、
2020年2月10日09:33:53:API:select_captate_device、DCA1000、0、
2020年2月10日09:34:04:API:select_chip_version、IWR6843、0、
2020年2月10日09:35:22:API:select_chip_version、IWR6843、0、
2020年2月10日09:35:32:API:select_captate_device、DCA1000、0、

--------------------------

这是一个 zip 文件、其中包含我的日志和配置导出。 我将所有配置保持为默认值。
e2e.ti.com/.../LogsAndConfig.zip


以下是 mmWaveStudio 的一些屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有一个类似的线程、仍然处于打开状态。  请检查是否有任何建议对您有所帮助。

    https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/877975

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zigang、

    我查看了另一个问题并尝试了:

    1) 1)增加数据包延迟... 没有帮助

    2) 2)我禁用了 wifi 并关闭了防火墙... 没有帮助

    3) 3)我有一个 IWR1642Boost、因此我尝试查看它是否起作用。 我能够遵循 DCA1000快速入门指南( )并通过运行 C:\ti\mmwave_studio 02_01_00_00\mmWaveStudio\Scripts\DataCaptureDemo_xWR.lua 脚本从 IWR1642 BOOST 获取数据。

    即使使用 C:\ti\mmwave_studio 02_01_00_00\mmWaveStudio\Scripts\DataCaptureDemo_xWR.lua、IWR6843AOP 仍然无法获取任何数据


    还有其他可以尝试的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单步执行 DataCaptureDemo_xWR.lua 脚本、我看到射频加电失败。  

    --射频加电
    如果(AR1.RfEnable()==0)那么
    WriteToLog ("RF Enable Successn"、"绿色环保")
    其他
    WriteToLog ("RF Enable Failure\n"、"red")
    结束

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决了我的问题 IWR6843AOPEVA 是 ES:1、我使用 的是 MMWAVE_STUDIO_02_01_00_00以及其中的固件。  我换用了较旧版本的 mmWave Studio (MMWAVE_STUDIO_02_00_00_02)、一切看起来更好。 我看到 一个包含数据的 adc_data_Raw_0.bin 文件、但 adc_data.bin 文件为空、我收到以下错误。  是否知道后处理 UI 为什么不起作用?



    [22:26:36][RadarAPI]:接收到 RECODE_START_CMD_CODE 异步事件(5)
    [22:26:37][RadarAPI]:ar1.StartFrame ()
    [22:26:37]收到帧启动异步事件!
    [22:26:37][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:26:38][RadarAPI]:接收到 RECODE_PKT_OUT_OV_SEQ_ERROR_code 异步事件(195)
    [22:26:38]收到帧结束异步事件!
    [22:26:38][RadarAPI]:帧结束
    [22:26:40][RadarAPI]:收到 STS_RECODED_END_ASYNCENT 异步事件(8)
    [22:26:40][RadarAPI]:ar1.CaptureCardConfig_StopRecord ()
    [22:26:40][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:26:40][RadarAPI]:接收到 RECODE_STOP_CMD_CODE 异步事件(6)
    [22:26:59][RadarAPI]:Packet Reorder Utility Started...please wait...
    [22:26:59][RadarAPI]:ar1.PacketReorderZeroFill ("C:\\ti\\mmWave_studio 02_00_00_02\\mmWaveStudio \\PostProp\\ADC_DATA_Raw_0.bin"、"C:\\mmWave_ti_02_00_mmWaveStudio \\mmWavestudio 02_00_00_ature_02.bin"、"mmWaveote_02_02_pstudio:\\mmw_00_00_02_rtoc_00_02_02.bin")
    [22:27:04][RadarAPI]:数据包重新排序实用程序过程已完成!
    [22:27:19][RadarAPI]:ar1.StartMatlabPostProc ("C:\\ti\\mmwave_studio:02_00_00_02\\mmWaveStudio\\PostProc\\adc_data.bin")
    [22:27:19][RadarAPI]:错误:
    [22:27:19]
    [22:27:19]... MWMCR::评估功能错误...
    [22:27:19] 2020年2月11日22:27:19:文件 C:\ti\mmwave_studio 02_00_00_02\mmWaveStudio\PostProc\adc_data.bin 为空。 请捕获更多数据。、1、
    [22:27:19]第52行的=> PROCESS_ADC_DATA.m 中出错。
    [22:27:19]
    [22:27:19]... MATLAB M-code Stack 跟踪...
    [22:27:19
    [22:27:19]文件 C:\Users\psiva\AppData\Local\Temp\psiva\mcrCache8.5.1\Matlab1\Logging\log_status.m、name log_status、行32。
    [22:27:19
    [22:27:19]文件 C:\Users\psiva\AppData\Local\Temp\psiva\mcrCache8.5.1\Matlab1\Processing_Functions\Read_ADC_data.m、name READ_ADC_DATA、行28。
    [22:27:19
    [22:27:19]文件 C:\Users\psiva\AppData\Local\Temp\psiva\mcrCache8.5.1\Matlab1\MatlabPostPr\Process_ADC_data.m、name process_ADC_data、行52。
    [22:27:19]
    [22:27:19]
    [22:27:19]迹线:
    [22:27:19] at MathWorks.MATLAB.NET.Utility.MWMCR.EvaluateFunction(String functionName、int32 numArgsOut、int32 numArgsIn、MWArray[] argsIn)
    [22:27:19]位于 MathWorks.MATLAB.NET.Utility.MWMCR.EvaluateFunction(Int32 numArgsOut、String functionName、MWArray[] argsIn)
    [22:27:19]、位于 MatlabPostProcGui.MatlabPostProcGUIClass.process_adc_data(MWArray adc_file_name、MWArray FORCE_CONT_STREAM _MODE)
    [22:27:19]、网址为 AR1xController.frmAR1Main.iStartCaptureMtlabPostProc ()

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过增加数据包延迟来解决问题、如 https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/858115中所述

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴知道您的问题已得到解决。

    最棒的

    Zigang