This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2114:容量值计算错误

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/935682/fdc2114-wrong-calculation-of-capacity-values

器件型号:FDC2114

您好!

 

我使用 FDC2114进行电容测量。 我测量22pF 至100pF 范围内的容量、我观察到与我无法解释的实际容量存在偏差。 由于 FDC2114器件未按预期工作、您能否提供详细反馈?

对于我的传感器容量、我使用"基准电容器"、这意味着我插入22pF 至100pF 的电容器、而不是真正的传感器。

 

我面临一些与数据寄存器转换结果中的电容计算有关的问题。 以下是转换结果、传感器频率和我计算出的传感器频率的容量、以及与基准/实际容量的比较。

 

数据[十六进制]

数据[解码]

fSENSOR [Hz]

(计算值)

容量[pF]

(根据 fSENSOR 计算)

实际容量[pF]

3e0

992

1162500

27、56

22.

3ba

954

1117968、75

29、80

27.

396.

918)

1075781、25

32、19

33.

352.

850

996093、75

37、54

47.

306.

774

907031、25

45、28.

68

2B6.

69

813281,25

56 32.

100

 

为了计算 fSENSOR、我使用数据表中具有以下寄存器/频率配置的公式(8):fin_SEL = 2、f_REF = 2、4MHz、output_gain = 0、offset = 0。

我提供了一个 Excel 文件、其中包含电路图的一部分、上面的数据以及这些数据的图形表示。

e2e.ti.com/.../Capacity_5F00_values.xlsx

我在这些数据中担心的问题是、计算出的容量低于某些电容器的实际容量、高于其他电容器的实际容量

 

当然、我读取的数据寄存器以及因此计算得出的容量值也包括寄生容量。 但这并不能解释我在上面看到的图。 我使用 LCR 表检查了寄生电容在每个实际电容中增加的电容大致相同。

我还尝试了第二个 LC 振荡电路进行测量。 测量结果如下:

数据[十六进制]

数据[解码]

fSENSOR [Hz]

(计算值)

容量[pF]

(根据 fSENSOR 计算)

实际容量[pF]

6C0

1728

2025000

61 77

22.

6a1.

1697

1988671,875

64、05

27.

681.

1665

1951171875

66、53

33.

63e

1598

1872656.25

72、23

47.

5e7.

1511.

1770703,125

80、79

68

583

1411.

1653515625

92、65

100

50E

1294.

1516406,25

110,16.

150

上面的 Excel 文件中还提供了电路图的一部分、上表中的测量结果以及图形表示。 对于使用第二个 LC 振荡电路进行的测量、我还观察到一些计算的容量低于实际容量、而一些容量高于实际容量的行为。

 

您能否详细查看所提供的信息并详细反馈我的问题?

 

此致、

Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    让我详细介绍一下细节、下周早些时候再见。

    此致、

    Sharath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sharath,

    您何时可以提供有关我的案例的反馈?

    此致、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    您能否测量输入引脚上的实际频率以确保与计算出的频率相关?

    这些 FDC 电容式感应器件仅用于相对电容测量、不适用于绝对电容测量。 典型应用是液位感应、可在该应用中检测到液位的变化。  

    此致

    Sharath。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sharath,

    我通过使用具有更大电容器的不同 LC 振荡电路来解决我的问题。

    此致

    Andrea