This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:awr1443演示

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/933969/awr1443boost-awr1443-demo

器件型号:AWR1443BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1443

您好!

在 SDK 2.1中、有一个用于 AWR1443的演示。 现在、我需要将以下代码添加到 main.c 文件中、以便使用 SYNC 信号启用 MCUCLKOUT 引脚。 我想知道以下步骤是否正确。  

首先、我们需要将代码添加到 main.c 文件中、然后运行 setenv.bat 来构建环境、然后运行 gmake clean 和 gmake all 来生成新的.bin 文件。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们的硬件团队将审核您的问题、并在下周初回来

    谢谢你

    塞萨尔否

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您的步骤应该正确。 如果有任何问题、请尝试并告知我们。

    此致、

    Adrian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。