主题中讨论的其他器件:AWR2243
您好!
运行相同的级联雷达 MIMO +网络 TX 示例用例时、我无法成功连接到 TDA2xx 的网络 TX 链路。 我使用的是带 AWR2243传感器的射频电路板。
我已采取的步骤:
1) 1)开始使用全新的处理器 SDK Radar v3.08
2) 2)将${MAKECONFIG}设置为 tda2xx_cascad_BIOS_radar
3)编辑了 NDK_config.cfg 文件、将板静态 IP 地址设置为 192.168.1.200 (将下面的行从0更改为1)
enableStaticIpEth0=1
4) 4)编辑 了 vision_sdk/apps/configs/tda2xx_cascad_BIOS_radar/cfg.mk 文件以允许 TFDTP
NDK_PROC_TO_USE=ipu1_1 NSP_TFDTP_include=yes
5)应用了建议的补丁以使 AWR2243与 SDK Radar v3.08配合使用(包括对 bspdrv_ar12xx.c 和 bspdrv_ar12xxFmwPrivv.c 的编辑)
6) 6)将主机 PC 上的网络连接设置为 192.168.1.100
连接设备后、提供足够的功率并运行 tda2xx_cascad_BIOS_radar 的 MIMO 演示用例...
即级联雷达捕获+雷达物体检测(DSP)+ NetworkTx (仅限 TDA2xx)
选择的运行时选项包括 2D FFT Core Selection = DSP 和 Network Mode = TFDTP\
在应用程序/链成功运行后、我随后 在 Linux 上使用以下命令在 vision_sdk/apps/tools/network_tools/bin/network_rx.out 运行可执行文件...
/network_rx.out --host_ip 192.168.1.100 --target_ip 192.168.1.200 --port 29172 --usetfdtp --verbose --files ./test_file.yUV
在连接到192.168.1.200:29172的服务器时没有成功
#正在连接到服务器192.168.1.200:29172... #错误:网络:服务器连接失败(192.168.1.200:29172)!! # INFO:正在关闭与服务器的连接
我也尝试运行 network_ctrl.out 可执行文件、但在连接到服务器时没有成功。 我已经验证了用例的工作原理、即同时运行 VISION_SDK/APPS/src/rtos/radar/src/usecases/cascad_radar_object_detect 中的关联 MATLAB 示例 radar_cascad_demo.m。 MATLAB 示例成功连接到电路板、并在 GUI 中显示了所需的数据。
有人能不能简单说明我为何无法连接到 TDA2xx? 我仔细研究了这些论坛,并努力作出一切必要的改变。 我已经从应用程序的运行时输出中附加了输出日志。
谢谢!