This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDEP-01012:无法使用用于流数据的网络工具连接到 TDA2xx

Guru**** 2549820 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/931569/tidep-01012-unable-to-connect-to-tda2xx-using-network-tools-for-streaming-data

器件型号:TIDEP-01012
主题中讨论的其他器件:AWR2243

您好!

运行相同的级联雷达 MIMO +网络 TX 示例用例时、我无法成功连接到 TDA2xx 的网络 TX 链路。 我使用的是带 AWR2243传感器的射频电路板。  

我已采取的步骤:

1) 1)开始使用全新的处理器 SDK Radar v3.08

2) 2)将${MAKECONFIG}设置为 tda2xx_cascad_BIOS_radar

3)编辑了 NDK_config.cfg 文件、将板静态 IP 地址设置为 192.168.1.200 (将下面的行从0更改为1)

enableStaticIpEth0=1 

4) 4)编辑 了 vision_sdk/apps/configs/tda2xx_cascad_BIOS_radar/cfg.mk 文件以允许 TFDTP

NDK_PROC_TO_USE=ipu1_1
NSP_TFDTP_include=yes 

5)应用了建议的补丁以使 AWR2243与 SDK Radar v3.08配合使用(包括对  bspdrv_ar12xx.c 和  bspdrv_ar12xxFmwPrivv.c 的编辑)

6) 6)将主机 PC 上的网络连接设置为 192.168.1.100

连接设备后、提供足够的功率并运行 tda2xx_cascad_BIOS_radar 的 MIMO 演示用例...

级联雷达捕获+雷达物体检测(DSP)+ NetworkTx (仅限 TDA2xx)


选择的运行时选项包括 2D FFT Core Selection = DSP  和  Network Mode = TFDTP\

在应用程序/链成功运行后、我随后 在  Linux 上使用以下命令在 vision_sdk/apps/tools/network_tools/bin/network_rx.out 运行可执行文件...

/network_rx.out --host_ip 192.168.1.100 --target_ip 192.168.1.200 --port 29172 --usetfdtp --verbose --files ./test_file.yUV 

在连接到192.168.1.200:29172的服务器时没有成功

#正在连接到服务器192.168.1.200:29172...
#错误:网络:服务器连接失败(192.168.1.200:29172)!!
# INFO:正在关闭与服务器的连接 

我也尝试运行 network_ctrl.out  可执行文件、但在连接到服务器时没有成功。 我已经验证了用例的工作原理、即同时运行    VISION_SDK/APPS/src/rtos/radar/src/usecases/cascad_radar_object_detect 中的关联 MATLAB 示例 radar_cascad_demo.m。  MATLAB 示例成功连接到电路板、并在 GUI 中显示了所需的数据。

有人能不能简单说明我为何无法连接到 TDA2xx? 我仔细研究了这些论坛,并努力作出一切必要的改变。 我已经从应用程序的运行时输出中附加了输出日志。

谢谢!

Jake


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、  

    我将把这个问题转移到 ADAS 处理器 SDK 论坛、以便为您提供合适的支持。  

    谢谢、

    Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Randy!

    适用于任何 ADAS 处理器 SDK 论坛用户的产品。