This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP235-Q1:TMP235-Q1 NC 引脚连接

Guru**** 1101410 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP235-Q1, LMT87-Q1, TMP235, LMT87
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/930250/tmp235-q1-tmp235-q1-nc-pin-connection

器件型号:TMP235-Q1
主题中讨论的其他器件: LMT87-Q1TMP235LMT87

各位专家:

我的客户希望从 LMT87-Q1切换到 TMP235-Q1以实现更快的热响应。 由于布局已经固定、TMP235-Q1是否可以直接替代 LMT87-Q1?  

TMP235-Q1有两个 NC 引脚(引脚1和5)、如果将这两个引脚连接到 VDD (LMT87-Q1引脚1和5是 VDD 引脚)、会产生任何负面影响

谢谢你。

此致、

Wei-Hao

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei-Hao -  

    TMP235上的 N/C 引脚可保持悬空或连接到 GND。

    客户实际上是否需要更换部件? 客户是否在其应用中检查了 DCK 封装的响应时间? (数据表中 LMT87-Q1的响应时间适用于 LPG 封装。  

    此外、LMT87具有负斜率输出、而 TMP235具有正斜率-如果客户已经执行固件来支持 LMT87、则在迁移到 TMP235时需要进行更改。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    感谢您的回复。 您是否具有采用 DCK 封装的 LMT87-Q1的热响应时间曲线? 我在数据表中找不到它

    谢谢你。

    此致、

    Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei-Hao、

    热响应取决于封装。 此规格可在 TMP235-Q1数据表中找到、该数据表可直接替代 LMT87-Q1。

    DCK 封装热响应规格为1.3秒。  

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jalen、

    明白了、谢谢。

    此致、

    Wei-Hao