主题中讨论的其他器件: LMT87-Q1、 TMP235、 LMT87
各位专家:
我的客户希望从 LMT87-Q1切换到 TMP235-Q1以实现更快的热响应。 由于布局已经固定、TMP235-Q1是否可以直接替代 LMT87-Q1?
TMP235-Q1有两个 NC 引脚(引脚1和5)、如果将这两个引脚连接到 VDD (LMT87-Q1引脚1和5是 VDD 引脚)、会产生任何负面影响
谢谢你。
此致、
Wei-Hao
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家:
我的客户希望从 LMT87-Q1切换到 TMP235-Q1以实现更快的热响应。 由于布局已经固定、TMP235-Q1是否可以直接替代 LMT87-Q1?
TMP235-Q1有两个 NC 引脚(引脚1和5)、如果将这两个引脚连接到 VDD (LMT87-Q1引脚1和5是 VDD 引脚)、会产生任何负面影响
谢谢你。
此致、
Wei-Hao
尊敬的 Wei-Hao -
TMP235上的 N/C 引脚可保持悬空或连接到 GND。
客户实际上是否需要更换部件? 客户是否在其应用中检查了 DCK 封装的响应时间? (数据表中 LMT87-Q1的响应时间适用于 LPG 封装。
此外、LMT87具有负斜率输出、而 TMP235具有正斜率-如果客户已经执行固件来支持 LMT87、则在迁移到 TMP235时需要进行更改。