大家好、
我们的客户将 使用多个距离 MCU 几厘米的 TMP236模拟温度传感器、并希望了解如何增强电路。 我已经查看了一些应用手册、但其中大多数都是关于使用数字温度传感器进行远程感应的。 请参阅下面他的查询详情。
到目前为止、该 IC 仅在一个电路板内使用。
不过、这次它将分为4块电路板。
当四个板为 Board1、board2、board3、board4时。
如果 MCU 位于板1上且 TMP236逐一插入板1、板2、板3和板4中、另一块板 TMP236的输出信号能否像以前一样馈送到板1上 MCU 的 ADC 引脚?
或者我是否需要另一个加固电路?
电路板将通过电缆进行连接。 电缆长度为20 cm。
此致、
Danilo