This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT87:良好导热性的方向

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT87

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1199644/lmt87-direction-for-good-thermal-conductivity

器件型号:LMT87

我想使用 LMT87精确测量表面的温度。 为此、将传感器的正确一侧放在表面上非常重要。 数据表 指出:"为了确保良好的导热性、LMT87裸片的背面直接连接到 GND 引脚"。 我想把这个"背面"放在表面上。 但是、我对这是哪一侧有点困惑。  背面是由于锥面而具有较小表面积的传感器侧、还是另一侧?

我们非常感谢您的任何帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有封装 IC 封装都从连接到引线框的芯片开始。 然后连接接合线、以电气方式将芯片连接到引线框的引脚。 最后、使用灌封或封装来覆盖芯片和键合线。

    LMT87数据表中的注释是指连接到此引线框的 LMT87芯片的底部或"背面"。 对于 TO-92封装/引线框、GND 引脚也是裸片连接到的金属标志。 这意味着有一条通过 GND 引脚到传感器裸片的强大热路径。  

    对于采用 LPG 封装的 LMT87、引线框"朝上"构建。 裸片位于引线框的顶部、如此处所示。 但是、LP 封装的引线框"面朝下"构建。 这意味着裸片位于此处所示的引脚下方。  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家的广泛回答、这让我们可以清楚地看到它!