This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:IWRL 6432的距离曲线 TLV

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1229666/iwrl6432-range-profile-tlv-of-iwrl-6432

器件型号:IWRL6432

尊敬的 Champs:

我想进一步了解 IWRL6432 (Major 的 TLV 编号302、Minor 的 TLV 编号303)中范围曲线 TLV 的结构、用于构建我们自己的 GUI。 我的问题是:

1.这个数字是否仍然 像前一个模块一样以 Q 数字格式写入? https://en.wikipedia.org/wiki/Q_(number_format)
2.如果是 Q 值的格式,到底用的是什么格式? 我知道它是32位的(而不是以前的16位)、但它是 Q (1、30)还是任何其他 m 和 n (m、n)格式?

以及可能有用的任何相关信息。

非常感谢。

此致、

沃尔夫冈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wolfgang、

    对于低功耗 IWRL6432器件、我认为它们不是 Q 数字格式。 它们仍然是 log_2(),但没有 Q9格式。

    即将发布的雷达工具箱版本(在未来一两周内)将提供有关所有 IWRL6432 TLV 的更多详细信息。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    很好理解,非常感谢(y)