请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWRL6432 尊敬的 Champs:
我想进一步了解 IWRL6432 (Major 的 TLV 编号302、Minor 的 TLV 编号303)中范围曲线 TLV 的结构、用于构建我们自己的 GUI。 我的问题是:
1.这个数字是否仍然 像前一个模块一样以 Q 数字格式写入? https://en.wikipedia.org/wiki/Q_(number_format)
2.如果是 Q 值的格式,到底用的是什么格式? 我知道它是32位的(而不是以前的16位)、但它是 Q (1、30)还是任何其他 m 和 n (m、n)格式?
以及可能有用的任何相关信息。
非常感谢。
此致、
沃尔夫冈