This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2022:产品建议

Guru**** 865220 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2080, HDC2022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1220585/hdc2022-product-recommendation

器件型号:HDC2022
主题中讨论的其他器件:HDC2080

大家好、

我的客户正在同时评估 HDC2022和 HDC2080。 其应用如下面的博客所示: https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors---internal/f/sensors---internal-forum/1208709/hdc2010-waterproof-case/4563013#4563013 

您知道这两个器件为什么有这样的差异吗? 和 du u 建议在这种情况下使用 HDC2080? 谢谢!

温箱设置温度 μ A

高精度温度计测试值(℃)μ A

测试EVM板读值(℃)μ A

测试EVM板与高精度温度计误差(℃)

HDC2022

HDC2080

CHT8315

HDC2022

HDC2080

CHT8315

℃μ A

-28.48.

-27.98

-26.78

-27.97

0.5.

1.7.

0.51.

-20℃

-18.37.

-18.34.

-16.54.

-18.19.

0.03.

1.83.

0.18

-10℃

-8.75

-8.35.

-7.

-8.38.

0.4.

1.75

0.37.

0℃

1.21.

1.62.

2.81.

1.52.

0.41.

1.6.

0.31.

10%/10 μ℃

11.05.

11.4.

12.58.

11.23.

0.35

1.53.

0.18

℃/ 15 μ s

15.98

16.45.

17.2.

16.12.

0.47.

1.22.

0.14.

30%/℃μ s

20.61.

21.3.

22.26.

21.03.

0.69

1.65

0.42.

40%/30 μ℃

30.65

31.15.

31.92.

30.75

0.5.

1.27.

0.1.

20%/40 μ℃

40.7.

41.18.

41.71.

40.69

0.48.

1.01

-0.01.

℃/ 50 μ s

50.51.

51.01.

51.4.

50.53.

0.5.

0.93.

0.02

℃/ 60 μ s

60.41.

61.04.

61.22.

60.43.

0.63.

0.81.

0.02

70%/℃μ s

70.38.

71.03.

71.21.

70.33.

0.65

0.83.

-0.05.

90%/80 μ℃

80.23.

80.82.

80.82.

80.2.

0.59.

0.59.

-0.03.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    感谢您在传感论坛发帖。

    您能否提供更多关于客户在处理室内设置的信息? 了解每个测试传感器相对于温度基准的位置会有所帮助。 对于我们来说、查看 HDC2080和 HDC2022的相应湿度测量值可能也会有所帮助。


    此致、
    Nicole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicole:

    测试环境如下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    请确保客户使用正确的 HDC2022和 HDC2080公式。

    HDC2022使用以下公式根据输出数据(数据表第21页)计算温度:

    HDC2080的公式略有不同、因为它具有 A -40.5. 偏移(数据表的第18页)。 如果电源电压大于1.8V、则应使用公式(2)以获得更高的精度

    此致、
    Nicole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我的客户使用 HDC2022和 HDC2080的演示和 GUI 来评估数据、并且不会更改默认设置。 有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    默认 GUI 设置应该没问题、我以上的建议仅适用于客户使用自己的软件的情况。 客户是否正在使用一台 PC 和两个 HDC202x GUI 实例?

    此致、

    Nicole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicole:

    感谢您的回复!

    我的客户使用一台 PC 和两个 HDC2022 GUI 实例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    您能否提供 HDC2022和 HDC2080的相应%RH 测量值?

    此致、
    Nicole