This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612:当 LDC1612的电源电压从2.7V 变为3.6V 时,测量结果会发生变化

Guru**** 1131400 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1612
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1224480/ldc1612-measurement-result-changes-when-power-supply-voltage-of-ldc1612-changes-from-2-7v-to-3-6v

器件型号:LDC1612

LDC1612的工作电压为2.7V 至3.6V。 对于一组特定的 LC 值 和 环境,如果工作电压从3.7V 变为3.6V,测量结果是否会发生变化? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikolaus:

    3.7V 超出我们可保证器件性能的建议工作范围、但仍在绝对最大范围内、因此您的器件不应损坏。  如何降低器件运行性能、我并不完全确定。  但是、根据数据表中的图9、我怀疑振荡器可能会偏离其正常值。  如图9所示、在给定温度下、振荡器频率在工作范围内相对稳定或恒定。  如果超出此范围、可能会发生巨大变化、这将影响您的测量精度。

    不过、我会向我的团队进行核实、如果我发现任何有关绩效可能发生变化的更多信息、我会向您提供更新信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Patrick。

    我还想知道对于一个特定的 LC 配置,例如如果 L 在2.7V VCC 时被测量为100uH,如果我把 VCC 提高到3.6V,L 的测量值是否也具有100uH 的结果? 它是否与所提供的 VCC 有关? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikolaus:

    根据上图、内部振荡器会在 VCC 上波动一些。  它看起来像是+-1kHz。  振荡器用作与传感器振荡器进行比较的基准、并用于确定 L、Rp 和目标距离。  我们的数据表并未对如何确定该值做过多说明、但我认为我们的器件会在振荡器超过某个阈值时进行计数、并计算每个传感器交叉点的基准振荡器交叉次数。  假设参考振荡器典型值为43.35MHz、波动为+-1kHz 且 fsensor 为1kHz 或10MHz、以便将传感器周期除以基准周期、即我们将只调用交叉的值、那么我们就可以采用(Crosses_-1KHz - Crssing_typ)/Crosses_Typ 的比率来获得-4.6135E-5。  这是我可以根据上图预期的交叉偏差。  因为这与时间有关、与频率有关、而频率与 L 的关系为 f = 1/(2pi*sqrt (lc))。 我要对该值进行平方运算、然后将其乘以电感器值、以估算电感器值可能会随 VCC 的变化而波动的大小。 该值小于1PH。