LDC1612的工作电压为2.7V 至3.6V。 对于一组特定的 LC 值 和 环境,如果工作电压从3.7V 变为3.6V,测量结果是否会发生变化? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Nikolaus:
3.7V 超出我们可保证器件性能的建议工作范围、但仍在绝对最大范围内、因此您的器件不应损坏。 如何降低器件运行性能、我并不完全确定。 但是、根据数据表中的图9、我怀疑振荡器可能会偏离其正常值。 如图9所示、在给定温度下、振荡器频率在工作范围内相对稳定或恒定。 如果超出此范围、可能会发生巨大变化、这将影响您的测量精度。
不过、我会向我的团队进行核实、如果我发现任何有关绩效可能发生变化的更多信息、我会向您提供更新信息。
您好 Nikolaus:
根据上图、内部振荡器会在 VCC 上波动一些。 它看起来像是+-1kHz。 振荡器用作与传感器振荡器进行比较的基准、并用于确定 L、Rp 和目标距离。 我们的数据表并未对如何确定该值做过多说明、但我认为我们的器件会在振荡器超过某个阈值时进行计数、并计算每个传感器交叉点的基准振荡器交叉次数。 假设参考振荡器典型值为43.35MHz、波动为+-1kHz 且 fsensor 为1kHz 或10MHz、以便将传感器周期除以基准周期、即我们将只调用交叉的值、那么我们就可以采用(Crosses_-1KHz - Crssing_typ)/Crosses_Typ 的比率来获得-4.6135E-5。 这是我可以根据上图预期的交叉偏差。 因为这与时间有关、与频率有关、而频率与 L 的关系为 f = 1/(2pi*sqrt (lc))。 我要对该值进行平方运算、然后将其乘以电感器值、以估算电感器值可能会随 VCC 的变化而波动的大小。 该值小于1PH。